Der Chlormessstick - für eine gute Wasserqualität
Der Chlormessstick wird in Schwimmbädern und Trinkwasseranlagen verwendet, um den Chlorgehalt und damit die Desinfektionswirkung gegenüber Algen, Keimen, Pilzen und Bakterien zu überwachen..Chlor hat die beste Desinfektionswirkung, bleibt aber in seiner Wirkung nur einige Stunden erhalten. Chlor ist ferner auch in der chemischen Industrie nicht wegzudenken, wo es entweder Putzmittel beigemengt, zu Bleichzwecken verwendet wird oder aber zugemengt in Endprodukten wie PVC oder Polycarbonaten auftritt. Überall kann der Chlormessstick verwendet werden, um den Chlorgehalt in Flüssigkeiten zu prüfen.
Was kann der Chlormessstick messen?
Je nach pH-Wert des Wassers ist Chlor in unterschiedlichen Verbindungen anzutreffen. Bei einem
pH-Wert von null liegt ausschließlich Chlorgas vor, der Anteil an desinfizierend wirkendem Chlor nimmt mit steigendem pH-Wert ab. Parallel steigt der Anteil an hypochloriger Säure. Ab einem pH-Wert von sechs beginnt die Neutralisierung der Säure und die Salzbildung: die Säure nimmt ab und das Salz ist ab einem pH-Wert von neun fast ausschließlich alleine vorhanden.
Alle diese Stoffe können gemessen werden, wobei sich ein Chlormessstick auf einen speziellen pH-Wert bezieht - wie etwa für Schwimmbäder in der Regel auf einen Wert zwischen 7,2 und 7,4. Für stark schwankende pH-Werte benötigt man daher mehrere
Messgeräte oder ein
Messgerät, das zusätzlich den pH-Wert bestimmen kann.
Zur Funktionsweise des Chlormesssticks
Der Chlormessstick ist ein wassergeschütztes Gerät mit einem IP-Wert ab 65. Die Messelektrode wird in das Wasser gehalten und berechnet anhand des Energieverbrauchs einer eingebauten Energieversorgung die Chlorkonzentration. Die Anzeige erfolgt digital und häufig können mehrere Messwerte gespeichert werden, um verschiedene Wasserbecken in einem Durchgang prüfen zu können. Die Chlorkonzentration ist zudem temperaturabhängig, weshalb eine Kombination mit einem Temperaturmesser von Vorteil ist.
Der Chlormessstick und seine Vorteile
Im Gegensatz zu
Chlor-Teststreifen, die sich verfärben, liefert der Chlormessstick in seiner digitalen Anzeige ein eindeutiges numerisches Ergebnis. Der Chlormessstick spart auch aufwendige Laborprüfverfahren, wenn man einen Schnelltest benötigt, um das Wasser zum richtigen Zeitpunkt nachchloren zu können.
Weitere Eigenschaften
Viel Arbeit spart man sich, wenn der Chlormessstick mit einer automatischen Kalibrierung ausgestattet ist. Dennoch sollte man die Kalibrierung mit Vergleichsmessungen hin- und wieder überprüfen. Die Messelektrode sollte sich leicht reinigen lassen und zum Schutz vor Beschädigung während des Transports eine passende Schutzkappe besitzen.
Sollten Sie mit dem Chlormessstick versehentlich irgendwo anstoßen, kann die Elektrode leicht zu Bruch gehen. Um keine Messungen zu verpassen, bestellen Sie vorsorgliche eine Ersatzelektrode gleich mit.