Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dachdeckerschuhe

  Dachdeckerschuhe  (143 Angebote unter 28.974.914 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „dachdeckerschuh“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dachdeckerschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dachdeckerschuhe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dachdeckerschuhe
^

Dachdeckerschuhe - gesundes und sicheres Arbeiten auf dem Dach

Dachdeckerschuhe leisten einen wichtigen Beitrag zur Unfallverhütung im Beruf und sind daher in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit als Schutzkleidung für Handwerker im Dachbau vorgeschrieben.

Dachdeckerschuhe erfüllen Sicherheitsklasse S 3

Die Ausstattung der Dachdeckerschuhe entspricht der Klasse S 3. Das bedeutet, dass diese Arbeitsschuhe einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen. Sie sind antistatisch, haben eine Sohle, die gegen Öl und Benzin resistent ist, und gewährleisten eine Energieaufnahme im Fersenbereich. Dachdeckerschuhe sind bedingt wasserdicht und durchtrittsicher, um das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände durch die Sohle zu verhindern. Wie alle Sicherheitsschuhe im Bauhandwerk sind Dachdeckerschuhe mit einer Sicherheitsschuhspitze aus Kunststoff, Aluminium oder Stahl ausgestattet, durch die der Zehenbereich vor Quetschungen und anderen Verletzungen geschützt ist. Der Fersenbereich  ist geschlossen und die Laufsohle muss mit einem guten und rutschsicheren Profil ausgestattet sein. Die Sicherheitsausstattung der Dachdeckerschuhe entspricht der DIN EN ISO 20345. Weitere Normen, die bei Arbeits-, Berufs- und Sicherheitsschuhen von Bedeutung sind, sind die Normen ISO 20346 und EN 346 (müssen einer Prüfenergie von 100 Joule mittels Zehenkappenschutz standhalten) sowie ISO 20347 und EN 347, die allerdings keine Mindestanforderungen in Bezug auf vorhandene Zehenschutzkappen stellt.

Dachdeckerschuhe mit Autoreifensohle

Dachdecker sind in großen Höhen und auf schrägen Dachflächen tätig. Die Rutschfestigkeit der Laufsohlen der Dachdeckerschuhe ist daher eine wichtige Voraussetzung für ein sicheres Arbeiten. Aus diesem Grund werden die Schuhe mit Sohlen ausgestattet, die auch bei Nässe ein besonderes Haftungsvermögen haben. Eine seit langem bewährte Ausstattung der Dachdeckerschuhe ist eine Laufsohle aus recycelten Autoreifen. Nicht nur das Material, sondern auch das Profil dieser Sohlen ist einem Autoreifen ähnlich. Aus diesem Grund bezeichnet man diese Laufsohle auch als Autoreifensohle.

Dachdeckerschuhe sind hitzebeständig

Auf dem Dach kann es im Sommer extrem heiß werden. Zudem wird bei der Herstellung von Flachdächern mit offenen Flammen bei hohen Temperaturen gearbeitet, um Teerpappe und andere Materialien zu verdichten. Dachdeckerschuhe müssen daher auch in Bezug auf die Hitzebeständigkeit hohe Anforderungen erfüllen. Hochwertige Modelle sind bis zu einer Temperatur von 300 Grad Celsius hitzebeständig und zusätzlich mit einem feuerhemmenden Garn genäht. Sofern Dachdeckerschuhe mit Schnürsenkeln ausgestattet sind, sollten auch diese aus feuerhemmendem Material bestehen.

Dachdeckerschuhe sorgen für Bewegungsfreiheit

Da die Dachflächen, auf denen Dachdecker tätig sind, nur selten einen glatten und geraden Untergrund bieten, müssen Dachdeckerschuhe eine hohe Bewegungsfreiheit gewährleisten. Hochwertige Schuhe werden aus weichem, flexiblem und den Sicherheitsanforderungen entsprechendem Leder hergestellt. Sie sind knöchelhoch, dann handelt es sich um Dachdeckerstiefel, oder als Halbschuhe erhältlich und mit Schnürsenkeln oder Schnallen für einen sicheren Halt an den Füßen ausgestattet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.