Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dartpfeile softdart, dartpfeile steeldart
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dartpfeile

  Dartpfeile  (1.242 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dartpfeile“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dartpfeile"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   83   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dartpfeile
^

Ohne Dartpfeile kein Spiel

Beim englischen Gesellschaftsspiel Darts wird mit kleine Pfeilen auf eine Scheibe geworfen. Je nachdem, in welchem Feld die Pfeile landen, gibt es Punkte für den Spieler. Da die Pfeile nicht besonders groß sind und sich die Spitzen durch häufige Benutzung und Fehltreffer - neben der Dartscheibe - mit der Zeit verbiegen, sollte man immer genügend davon vorrätig haben. Gerade bei Ligaspielen sind gute Dartpfeile eine Vorraussetzung.

Der Aufbau eines Dartpfeils und die Unterschiede

Die Spitzen bestehen entweder aus Stahl oder Kunststoff und können bei den meisten Pfeilen aufgeschraubt werden. So kann man verbogene Spitzen schnell ersetzten und das Spiel geht weiter. Die Metallspitzen sind häufig vorne etwas abgerundet, so dass die Dartscheiben nicht zu schnell abgenutzt werden. Beide Varianten gibt es in verschiedenen Ausführungen und Längen. Bei elektronischen Dartscheiben werden überwiegend Pfeile mit Kunststoffspitzen verwendet. Wird eine Dartscheibe hauptsächlich von Kindern oder Jugendlichen genutzt, sollte man darauf achten, dass hierbei nur Kunstoffspitzen verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden. Für Darscheiben aus Holz können nur Pfeile mit Metallspitzen eingesetzt werden. Die Pfeile gibt es in unterschiedlichen Längen und Größen. Auch das Gewicht ist bei den einzelnen Modellen um ein paar Gramm leichter oder schwerer. 

Die Indianer haben es vorgemacht

Die Flights am Ende der Pfeile sind wichtig für die Flugbahn. Schon die Indianer statteten ihre Pfeile mit Federn am Ende aus, um den Flug zu stabilisieren. Beim Dartspiel werden heutzutage überwiegend Flights aus Kunststoff verwendet. Diese sind strapazierfähig und können ebenfalls bei vielen Modellen ausgetauscht werden. Für die Flugbahn sind dicke Flights sehr gut, da die Pfeile exakter fliegen und die Treffsicherheit erhöht wird. Für Kunststoffpfeile können auch Flights aus Stoff verwendet werden, diese sind sehr haltbar und sorgen für eine gute Flugbahn. Bei schweren Modellen mit Aluminum sollte man auf Flights aus Kunststoff zurückgreifen. Bei fast allen Pfeilen können die einzelnen Bestandteile problemlos durch einfaches Auf- und Zuschrauben ausgetauscht werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.