![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Dekosand"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Dekosand | | ![](/p.gif) | Angenehme Wohnraumbeduftung mit Duftsand
Duftsand ist ein parfümiertes Granulat, das für zahlreiche Dekorationsideen verwendet werden kann. Das Granulat kann schlechte Gerüche vertreiben und über viele Wochen einen angenehmen, zarten Duft in der Wohnung verbreiten. Die Wohnraumbeduftung mit Duftsand ist jedoch niemals aufdringlich, da die enthaltenen Duftstoffe nur langsam an die Raumluft abgegeben werden. Duftsand ist ein Dekosand. Es gibt ihn in vielen verschiedenen Farben und Duftnoten. Die Auswahl reicht von Fruchtnoten wie Apfel oder Orange über Kaffee, Vanille oder Honig bis zu weihnachtlichen Düften wie zum Beispiel Zimt.
Duftende Dekorationen mit Duftsand
Duftsand wird ebenso wie Dekosand für verschiedene Dekorationen verwendet. Er kann einfach in eine Schale gefüllt und in den Raum gestellt werden. Mit den verschieden Farben lassen sich auch Muster streuen, beispielsweise in einer schönen Glasschale. Man kann ihn entweder mit duftlosem Dekosand kombinieren oder Dekorationen aus mehreren Sorten Duftsand kreieren, so entsteht eine ganz individuelle Note. Die Sorten Kaffee und Vanille harmonieren beispielsweise sehr gut miteinander, aber auch Apfel und Zimt oder Honig und Orange. Die Zusammenstellung kann ganz nach persönlichem Geschmack erfolgen. Sehr hübsch sind auch Tischdekorationen mit Duftsand. Er kann einfach als Muster auf die Tischdecke gestreut werden. So verbreitet sich ein angenehmer Duft, der jedoch immer dezent bleibt. Frische Duftnoten wie Zitrus oder Orange werden auch gerne in Aschenbecher gestreut, um den so genannten kalten Rauch zu vernichten. Ein guter Tipp ist es auch, etwas Duftsand auf den Boden zu streuen und mit dem Staubsauger aufzusaugen. Er verbleibt im Staubsaugerbeutel und unterbindet austretende Gerüche.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |