Welche Druckern-Anbauteile sind wichtig?
Zubehörteile sollen das Arbeiten erleichtern. Dazu gibt es eine Vielzahl verschiedener Anbauteile für diverse Geräte. Insbesondere
Drucker stehen sehr oft an unterschiedlichen Stellen. Ob im Durchgangszimmer, auf dem Tisch oder dem Sideboard. Hierdurch entstehen verschiedene Situationen des Papierzuflusses oder beim Bearbeiten der Drucke.
Welche Geräte mit Ihren kompatibel sind, hängt sehr stark vom Hersteller und dem Modell ab. Sie sollten sich im Vorfeld informieren, welche Arbeitsschritte Sie benötigen und welche Hersteller welche Leistung anbieten können.
Zuerst sollten Sie einordnen, ob Sie mit Flyern, einzelnen Dokumenten oder mit Endlospapier arbeiten. Für das Endlospapier ist das häufigste Gadget eine Abrolleinrichtung der Rolle und eine Papieraufnahmenrolle nach dem Druck. Somit müssen Sie das Papier nicht händisch rollen, sondern das Gerät rollt alles automatisch.
Bei Flyern und Dokumenten hilft sehr oft eine Sortiereinheit. Diese wird an den Kopierer angeschlossen, welcher die einzelnen Druckerzeugnisse in Größe oder je nach Anzahl der Stapel sortieren kann.
Anbauteile
Briefumschlagszufuhr
Ihre Kunden stehen mit Ihnen in Kontakt und Sie müssen antworten. Sehr oft werden dabei viele Briefe verschickt. Diese müssen gedruckt, anschließen gefaltet und eingetütet werden. Diese Arbeit kann Ihnen eine
Briefumschlagzufuhr erleichtern. Es gibt unterschiedliche Versionen. Ob Ihr Drucker dieses Feature unterstützt, hängt von der jeweiligen Marke und dem Modell ab.
Kassettenfach
Für Kopiergeräte sind meist mehrere Fächer für die Papierzufuhr vorgesehen. Entweder in kleinen DIN-Formaten, Standard sind aber DIN A4 und DIN A3. Benötigen Sie nie A3, kann diese Kassette aus dem Kopierer entfernt und durch eine A4-Kassette ersetzt werden. Somit haben Sie mehr Vorrat in einer zusätzlichen Kassette und nutzen den Vorratsspeicher optimal aus.
Finisher
Sie erstellen häufig Broschüren, Flyer oder Booklets? Dann ist ein
Finisher genau das Richtige für Sie. Er faltet die Druckausgaben und bindet diese bei Bedarf. Sortieren können diese Gerät ebenfalls, genau wie einheften. Also perfekt, um Ihnen lang andauernde Arbeitsschritte abzunehmen. Der Finisher wird direkt hinter dem
Kopiergerät gestellt. Somit übergibt der Kopierer die fertigen Druckerzeugnisse direkt an das Gerät.
Cutter
Zum automatischen Zuschneiden gibt es Cutter. Diese werden direkt an das Ausgabefach des Druckers bzw. externe Cutter im Büro platziert. Das Gerät schneidet dann den Druck auf die voreingestellte Größe. Somit brauchen Sie keine Schere und der Schnitt ist exakt wie gewünscht.
Arbeitserleichterung
Zuschneidegeräte
Der perfekte Schnitt gelingt mit einer Schere meist nie. Viele Drucker lassen einen Rand auf dem Druck bzw. wenn man aus A4 ein A3-Format schneiden muss, kann man mit einer Schere meist nur schätzen. Mit einem
Schneidegerät legen Sie das
Papier in die Vorrichtung und mit einem Hebel, der über ein scharfes Messer verfügt, wird das Papier perfekt und exakt geschnitten.
Ablagefächer
Auf dem Schreibtisch herrscht sehr oft ein riesiges Chaos. Bei vielen Broschüren, Flyern, Booklets, Texten und anderen Dokumenten verliert man schnell die Übersicht. Ordnung schaffen hierbei stapelbare Ablagefächer. Diese gibt es als Standardgröße in DIN A4 und haben eine kleine Flächer zum Beschriften. So können Sie alle Dokumente übersichtlich ordnen und haben bei Bedarf einen schnellen Zugriff.
Lochermodul
Einzelne Blätter zu lochen, dauert, besonders bei einem Stapel an Dokumenten ist das sehr zeitaufwendig. Ein Modul, das direkt an den Drucker angeschlossen werden kann, wird Ihnen diesen Schritt abnehmen. Die
Lochereinheit locht einzelne Bündel an Blättern und das sogar vierfach, im Gegensatz zu Standardlochern mit nur zwei Löchern.