Trennen, Schleifen und Polieren mit einem Gerät
Als Unternehmer betreiben Sie ein Bauunternehmen, einen KFZ-Meisterbetrieb oder eine Autolackiererei?
Sie müssen täglich in Ihrer Firma trennen, schleifen, polieren oder Metall entrosten? Mit dem
richtigen Elektroschleifer sind all diese Arbeitsgänge in kürzester Zeit zu bewältigen.
Definition des Winkelschleifers
Winkelschleifer werden im Volksmund oft auch als Schleifhexe, Trennschleifer,
Flex oder als Trennjäger bezeichnet. Ein Winkelschleifer ist ein Elektrowerkzeug
der besonderen Klasse. Er kann sowohl zum Schleifen und Polieren als auch zum Trennen von Holz, Metall oder Steinen
wie Marmor oder Pflastersteinen verwendet werden. Dabei dreht sich die Trennscheibe
mit einer Umfangsgeschwindigkeit bis zu achtzig Metern pro Sekunde (m/s), was ungefähr einer Geschwindigkeit
von 290 km/h entspricht. Durch die enorm hohe Geschwindigkeit wird das Material zertrennt.
Spezielle Schleif- und Polieraufsätze machen den Winkelschleifer zum Allrounder.
Modellvielfalt
Schleifer werden je nach Bauform und Handhabung klassifiziert. So gibt es Einhand- und Zweihandgeräte,
benzin- oder akkubetriebene und sogar druckluftbetriebene Schleifer.
Je nachdem, wo Sie die Maschine später einsetzen wollen, muss hier bereits eine Vorauswahl getroffen werden.