Hauswasserwerk für trockene Keller und sattes Grün auf dem Firmengelände
Ein Hauswasserwerk kann man in vielerlei Hinsicht einsetzen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir dank
des Klimawandels vor Unwettern mit Hagelstürmen, lang anhaltenden Niederschlägen oder aber auch Dürreperioden
auch in Deutschland nicht mehr sicher sind, ist es an der Zeit umzudenken. Schützen und gleichzeitig Sparen
heißt die Devise. Ein geeignetes Hauswasserwerk hilft Ihnen und Ihrer Firma bares Geld einzusparen.
Durch Hochwasser überflutete Keller, Büroräume oder Lagerhallen können mittels eines Hauswasserwerkes
schnell und effektiv ausgepumpt werden. Ein größerer materieller Schaden, der durch das eintretende Wasser
entstehen würde, wird so vermieden. Wiederum hilft Ihnen ein Hauswasserwerk auch Ihre Nebenkostenabrechung
zu senken. Gerade bei langanhaltender Trockenheit, kann in einem Regenwassertank aufgefangenes Wasser zur
Bewässerung ihres Firmengeländes genutzt werden.
Eigenschaften die ein Hauswasserwerk erfüllen sollte
Zunächst einmal ist die Qualität des Hauswasserwerkes ausschlaggebend. Sicherlich gibt es auch preiswerte
Hauswasserwerke vom Baumarkt. Die Qualität allerdings, lässt hier bei vielen Produkten zu wünschen übrig.
Der Mehrwert einer hochwertigen Pumpe liegt allerdings in vielen kleinen Konstruktionsdetails, die in der
Summe eine lange Lebensdauer erzeugen, was langfristig günstiger für den Endverbraucher ist.
Hauswasserwerke, die ein Pumpengehäuse aus Edelstahl aufweisen sind hier besonders empfehlenswert. Im Sachen
Stromverbrauch, sollten Sie vor allem auf die Pumpenart achten. Hier sind eindeutig Kreiselpumpen die bessere
Wahl, denn sie haben gegenüber einer Jetpumpe einen niedrigeren Stromverbrauch.
Hätten Sie es gewusst?
In einem durchschnittlichem Sommer, erscheint an 40 Abenden die künstliche Bewässerung als nicht übertrieben.
Über das ganze Jahr verteilt, sind dies rund 20 Kubikmeter. Ein Kubikmeter kostet im Schnitt ca. 3,50 Euro,
also 70 Euro im Jahr und die Tendenz ist steigend.