Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Durchwurfsieb

  Durchwurfsieb  (11 Angebote unter 30.864.903 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Durchwurfsieb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Durchwurfsieb"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Durchwurfsieb 700 x 1000 mm, Maschenweite 12 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Gestell aus Rundeisen mit verstellbarer Stabstange
profibau
55156
€ 109,52*
pro Stück
 
 Stück
Durchwurfsieb 900 x 1450 mm, Maschenweite 10 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Gestell aus Rundeisen mit verstellbarer Stabstange
profibau
55157
€ 179,34*
pro Stück
 
 Stück
Durchwurfsieb 900 x 1450 mm, Maschenweite 12 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Gestell aus Rundeisen mit verstellbarer Stabstange
profibau
55158
€ 178,05*
pro Stück
 
 Stück
Durchwurfsieb in Silber - 15 x 25 mm 10050513_1665 (1 Angebot) 
Mit dem großen Durchwurfsieb trennst Du effektiv grobes von feinem Material. So kannst Du zum Beispiel die Komposterde für das Beet aufbereiten oder Baustoffe vor der Weiterverarbeitung reinigen. D...
Relaxdays
10050513_1665
€ 49,56*
pro Stück
 
 Stück
Brista 001117 Durchwurfsieb (9 Angebote) 
Brista 001117 Durchwurfsieb BRINKMANN Schubkarren-Durchwurfsieb ideal für den Garten Siebfläche aus Steckmetall mit stabiler Winkeleinfassung feuerverzinkt passend für die meisten Schubkarren ab 85...
Franz Brinkmann
001117
€ 38,92*
pro Stück
 
 Stück
Brista 001121 Durchwurfsieb (9 Angebote) 
Brista 001121 Durchwurfsieb BRINKMANN Durchwurfsieb für Garten und Baustelle Siebfläche aus Streckmetall mit stabiler Winkeleinfassung Stütze verstellbar komplett feuerverzinkt Maschenweite ca. 40 ...
Franz Brinkmann
001121
€ 33,39*
pro Stück
 
 Stück
Dw-Sieb Streckmetall MW 17X40 1200 X 800 (8 Angebote) 
Durchwurfsieb Streckmetall • Erst sieben, dann schieben • Hilfe beim Kompostieren • Hohe Stabilität • Feuerverzinktes Streckmetallgewebe mit stabiler Winkeleinfassung • Hervorragende Siebeigenschaf...
Franz Brinkmann
001122
€ 66,14*
pro Stück
 
 Stück
Durchwurfsieb in Silber - 15 x 30 mm 10050513_1664 (1 Angebot) 
Mit dem großen Durchwurfsieb trennst Du effektiv grobes von feinem Material. So kannst Du zum Beispiel die Komposterde für das Beet aufbereiten oder Baustoffe vor der Weiterverarbeitung reinigen. D...
Relaxdays
10050513_1664
€ 48,20*
pro Stück
 
 Stück
Kombi-Durchwurfsieb (1 Angebot) 
Kombi-Durchwurfsieb Kompost-Kombi-Durchwurfsieb. Freistehend und auf alle handelsüblichen Schubkarren aufsetzbar.
HZL
817194
€ 43,77*
pro Stück
 
 Stück
Durchwurfsieb in Silber - 20 x 40 mm 10050513_1663 (1 Angebot) 
Mit dem großen Durchwurfsieb trennst Du effektiv grobes von feinem Material. So kannst Du zum Beispiel die Komposterde für das Beet aufbereiten oder Baustoffe vor der Weiterverarbeitung reinigen. D...
Relaxdays
10050513_1663
€ 48,43*
pro Stück
 
 Stück
Dema
61796
€ 137,49*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Durchwurfsieb
^

Durchwurfsiebe für Erde

Durchwurfsiebe sind praktische Helfer im Garten und Handwerk. Aus einem Siebboden und einem Aufsteller bestehend können sie einfach aufgestellt oder auf eine Schubkarre aufgesetzt werden. Erden, Kompost oder andere Materialgemische, deren Korngrößen sich deutlich unterscheiden, sind gut für das Durchwurfsieb geeignet. Die Benutzung erfolgt durch Werfen des Stoffgemisches gegen den Siebboden.

Funktionsweise und Ausstattung des Durchwurfssiebes

Ein Sieb ist ein Gegenstand, mit dessen Hilfe feste oder flüssige Stoffgemische getrennt werden können. Die Trennung basiert auf der Korn- bzw. Materialgröße jedes beteiligten Stoffes. Sind die jeweiligen Materialien in ihrer Größe sehr ähnlich, funktioniert das Siebprinzip nicht. Das Wort Sieben stammt aus dem Mittelhochdeutschen. So bedeutet „sip“ abseihen und ausgießen. Als technischer Prozess wird das Sieben zum Klassieren gezählt, dem Trennen eines Stoffgemisches in Fraktionen. Diese unterscheiden sich vorrangig durch die Korngröße.
Das Siebklassieren ist ein altes Verfahren, das in vielen industriellen Bereichen eingesetzt wird. In der Chemie, Holzverarbeitung und Papierherstellung ist das Sieben zu Hause. Das mechanische Trennverfahren macht sich die Schwerkraft zunutze. Ein Sieb besteht aus ineinander verwobenen Strängen aus Draht oder Blech. Früher wurden sie meist aus Weidenruten oder auch Tierhaaren gefertigt. In Sieben aus Metall sind alle Öffnungen gleich groß. Die Größe wird als Maschenweite bezeichnet. Materialkörner, die kleiner als die Maschenweite sind, fallen durch das Sieb hindurch. Alle Körnergrößen, die nicht mittels der Schwerkraft durch die Sieblöcher fallen, bleiben auf dem Sieb liegen. Sie können anschließend herunter geschoben oder gerüttelt werden.
Einige Siebe arbeiten auch durch eine Schräglage des Siebbodens. Hierbei rutscht das Siebgut einfach herunter. Nach diesem Prinzip arbeiten auch Durchwurfsiebe. Das Material wird gegen den Siebboden geworfen, dabei kommt das Siebgut mit dem Gitter möglichst weit oben in Kontakt, so dass es nach unten rutschend möglichst vollständig gesiebt wird. Im Gegensatz zu Sieben, die über einen Rüttelmechanismus verfügen und sehr exakt die Materialien voneinander trennen, macht sich ein Durchwurfsieb nur die Schwerkraft zunutze. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Siebgut einen weiten Weg über das Sieb zurücklegt. Meist ist es jedoch nötig, das Siebgut mehrmals gegen das Sieb zu werfen.

Einsatzgebiete des Durchwurfsiebes

Durchwurfsiebe finden ihren Einsatz vor allem im Gartenbau. Sie sind hilfreiche Gartengeräte für die Kompostbearbeitung und Erden. In diesem Anwendungsbereich gehört das Durchwurfsieb zu den Erdesieben. In der Regel sind diese Siebe 100 x 60 cm oder 120 x 80 cm groß. Der flache Siebboden besteht aus einem Metall-Maschengeflecht, das von einem stabilen Metallrahmen gehalten wird. An dem Rahmen ist ein Aufsteller befestigt, der ausklappbar ist. Mit dem Aufsteller sind die Siebe in einem Winkel aufzustellen, mit dem sie optimal mit Siebgut beworfen werden können.
Die Feuerverzinkung wirkt der Rostbildung entgegen, auch wenn das Siebgut feucht oder nass ist. Zu bevorzugen sind jedoch Materialien, die trocken und lose gemischt sind. Mit einer Maschenweite von meist 17 x 40 mm bieten sie ein gutes Maß für das Sieben von Erden und Kompost. Auch Kies und Sand lässt sich optimal trennen. Besonders praktisch sind Durchwurfsiebe, die auf Schubkarren befestigt werden können. Siebgut, das kleiner als die Maschenweite ist, fällt direkt durch das Sieb in die Schubkarre und kann optimal an einen Ablageplatz oder Einsatzort gebracht werden.
Mit einer Schaufel und leichtem Schwung gelingt das Sieben am besten. Es bedarf ein wenig Übung, den oberen Bereich des Siebbodens zu treffen, ohne dass Material dabei über den oberen Siebrahmen gerät. Für eine gute Stabilität sollte das Sieb auch nicht zu weit rechts oder links getroffen werden. Der Aufprall könnte es sonst zum Kippen bringen. Zum Aufstellen eignet sich eine ebene, glatte Steinfläche sehr gut.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.