Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dye-Laser-Küvette

  Dye-Laser-Küvette  (0 Angebote unter 28.317.217 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Dye-Laser-Küvette"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Dye-Laser-Küvette
^

Die Dye-Laser-Küvette ist unersetzlich für die Laser-Massenspektroskopie

In modernen Laboren sind die Analysen für chemische Spuren- und Ultraspuren hinsichtlich Empfindlichkeit  und Selektivität schon weit optimiert.  Es gibt gekoppelte  mehrdimensionale Techniken, zu denen auch die Gaschromatographie-Massenspektronomie gehört. Unter den Küvetten als Laborarbeitsgeräten gehört die Dye-Laser-Küvette im Bereich der Fluoreszenzmessung zu einem Farbstofflaser. Hierbei handelt es sich um eine Laser-Lichtquelle, die man in der Wellenlänge variieren kann. Als optisch aktives Medium wird ein Fluoreszenzfarbstoff verwendet, der mittels der Dye-Laser-Küvette hinein gepumpt wird.

Spannbreiten im Wellenbereich des Lichtes

Die Lösungen, die mittels Dye-Laser-Küvette in das Gerät gepumpt werden, machen den jeweiligen Wellenbereich des sichtbaren Lichtes bis hin zum nahen UV- und IR-Bereich aus. Je nach Farbstoff wird ein Spektralbereich von 30 bis 60 nm abgedeckt.

Zur Funktionsweise der Dye-Laser-Küvette

Der Farbstoff wird in einer Flüssigkeit gelöst und in der Küvette optisch angeregt. Dies kann mittels eines Argonlasers oder auch seltener mittels Blitzlampen erfolgen. Das Umpumpen der Lösung ist erforderlich, weil die Farbstoffmoleküle durch die Lichtbestrahlung ihre Struktur reversibel verändern und quasi wiederhergestellt werden müssen.

Anwendungen

Die Dye-Laser-Küvette wird in der Fluoreszenzmessung eingesetzt. Seit der Farbstofflaser auch in der Spektroskopie genutzt wird, wurde er ein bemerkenswertes Instrument im Bereich der Atomphysik.

Zur Form der Dye-Laser-Küvette

Der langgezogene, kubische Körper der eckigen Küvette besitzt ein Gewinde für einen aufschraubbaren Kunststoffstopfen (meist aus PTFE, Polytetrafluorethylen). Die Maße werden in Höhe mal Breite mal Tiefe mit 46 × 12,5 ×12,5 mm (Millimeter) angegeben.

Das Material

Das Material besteht meist aus Glas. Die unterschiedlichen Sorten des Glases sind jeweils auf bestimmte Wellenlängen des Lichtes für die Messuntersuchungen abgestimmt. Durch diese Abstimmung können z.B. diverse Strömungen, Temperaturen und Zusammensetzungen von Gasen gemessen werden.

Zur Einordnung nach Fassungsvolumen

Die Dye-Laser-Küvette gehört mit ihrem Fassungsvermögen von 3.500 Milliliter in der Regel zu den Makroküvetten, die mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 ml von den kleineren Halbmikro-Küvetten mit mindestens 0,7 ml Füllvolumen abgegrenzt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.