EDO RAM für schnelleren Datenzugriff
So genannte EDO RAM-Bausteine (Extended Data Output RAM) werden in älteren Personal
Computern und in vielen Druckern verwendet. Sie weisen eine Betriebsspannung von 3,3 Volt auf und sind sowohl als PS/2-SIMM-Bausteine als auch als 168-polige Module erhältlich. Ihre Kapazitäten betragen bis zu 256 Megabyte pro Baustein.
Technisches Details zum EDO RAM
Die EDO RAM-Speichermodule haben die zuvor genutzten FPM-Module (Fast Page Mode) in Personal Computern abgelöst. Durch eine modifizierte Speicheradressierung können sie Speicherinhalte schneller zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stellen als ihre Vorgänger und erreichen auch niedrigere Zugriffszeiten als diese, die in der Regel bei 60 oder 50 Nanosekunden liegen. Die Module sind sowohl als 32 Bit-Varianten als auch in herkömmlicher 64 Bit-breiter DIMM-Bauform erhältlich mit 168 Polen.
Gleichwohl können die EDO RAM-Bausteine mit 168 Polen trotz identischer mechanischer Abmessungen nicht in solchen Motherboards betrieben werden, die SDRAM-Module zwingend voraussetzen. Auch umgekehrt sind SDRAM-Module in Computersystemen, die EDO RAM benötigen, nicht einsatzfähig. In hochverfügbaren Serversystemen, die EDO
RAM-Speicher verwenden, müssen diese meist zusätzlich auch über eine integrierte Fehlererkennung und -beseitigung verfügen (ECC), so dass die handelsüblichen EDO RAM-Bausteine ohne Paritätsprüfung in diesen ebenfalls nicht genutzt werden können.
Einsatzgebiete der EDO RAM-Speichermodule
EDO RAM wird heutzutage vor allem in
Laserdruckern als
Druckerspeicher eingesetzt. Da bei diesen aufgrund der technischen Konzeption keine Speicherbausteine mit nur wenigen Nanosekunden Zugriffszeit benötigt werden und die bei EDO RAM-Modulen üblichen Kapazitäten auch das Leistungsvermögen von Abteilungsdruckern abdecken, werden diese Speicherbausteine nach wie vor - teils in hersteller- oder modellspezifischer Abwandlung - in Drucksystemen genutzt. Druckerspeicher auf Basis von EDO RAM-Modulen ist wegen fehlender Korrekturmechanismen bei Speicherfehlern auch in der Beschaffung günstig, da hierbei die teuren Paritäts- und ECC-Bausteine eingespart werden können.
Empfehlungen zum Kauf von EDO RAM-Speichermodulen
Achten Sie beim Kauf von EDO RAM-Speicherbausteinen auf die Kontakte. Vergoldete Kontaktpins weisen gegenüber den preiswerteren verzinnten Kontakten einen besseren Schutz vor Korrosion auf und damit auch bessere Kontakteigenschaften.
Serversysteme, die mit EDO RAM-Speicher arbeiten, benötigen meist Module mit 50 Nanosekunden Zugriffszeit. Solche mit 60 oder gar 70 Nanosekunden Latenz können zu Abstürzen des Systems führen oder Speicherfehler verursachen. Achten Sie daher stets auf die korrekte Zugriffszeit.
Laserdrucker funktionieren oft nur mit bestimmten Speicherbausteinen, die eine definierte Kapazität nicht überschreiten dürfen. So sind beispielsweise nur sehr wenige Laserdrucker in der Lage, EDO RAM-Bausteine von mehr als 128 MB Kapazität anzusprechen. Ein versehentliches Einsetzen größerer Module kann zu Defekten an der Druckerelektronik führen, so dass Sie beim Neukauf von EDO RAM-Bausteinen zur Aufrüstung von Druckern stets zuvor das Druckerhandbuch zu Rate ziehen sollten.