Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Einbautelefon

  Einbautelefon  (0 Angebote unter 28.293.344 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Einbautelefon"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Einbautelefon
^

Einbautelefon - für Alarmzentralen oder Leitwarten unverzichtbar

Einbautelefone, die über kein besonders ansprechend gestaltetes Gehäuse verfügen, kommen üblicherweise in Leitwarten oder Alarmzentralen zum Einsatz. Sie können dabei sowohl als Unterputzmodell direkt in der Wand montiert werden als auch waagerecht in Leitständen oder Pulten.

Ausstattungsmerkmale

Moderne Einbautelefone werden als Analogtelefone entweder an einem Hauptanschluss oder im Rahmen einer Telefonanlage als Nebenstellentelefon betrieben. Um beim Einbau in Tischen und Pulten eine größere Flexibilität zu erzielen, können die Tastaturen um 90 Grad gedreht werden, so dass das Telefon sowohl mit senkrecht als auch mit waagerecht angeordnetem Hörer genutzt werden kann.

Kurzwahlspeicher, Klingeltöne und Lautsprecher

Mehrere Kurzwahlspeicher sind bei modernen Modellen ebenso Standard wie die Möglichkeit, einen externen Lautsprecher anzuschließen, um bei Bedarf mehrere Personen im Raum ein Gespräch mithören zu lassen. Zusätzlich ist für den Betrieb in sehr lärmintensiver Umgebung auch eine optische Anzeige integriert, die durch Blinken eingehende Anrufe signalisiert und somit das Klingelzeichen ergänzen kann. Die Klingeltöne ebenso wie die Lautstärke des akustischen Signals sind einstellbar.
Um die unbefugte Nutzung eines Einbautelefons an stark frequentierten, öffentlich zugänglichen Orten einzuschränken, kann das Tastenfeld durch einen Schlüsselschalter gesperrt werden. Da handelsübliche Einbautelefone sowohl das ältere Impulswahlverfahren (IWV) als auch das neuere Ton- oder Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) beherrschen, können Sie ohne spezielle Umsetzer auch an betagteren Telekommunikationsanlagen problemlos eingesetzt werden.

Robustes Design

Obwohl diese Telefone über kein randlos abschließendes Gehäuse verfügen, welches den Einbau in Arbeitstische oder Pulte erschweren würde, sind sie besonders robust konstruiert: Der Hörer und die Kunststoffabdeckungen sind aus schlagfestem ABS-Kunststoff gefertigt, und die Tastatur ist mit verschleißarmen Federkontakten versehen und nicht mit einfachsten Gummi- oder Folienkontakten. Somit ist eine lange Lebensdauer auch dieser stark beanspruchten Komponenten gewährleistet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.