Übersicht | "Einfrierbox"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 50,09822* pro Stück |
| |
Einfrierbox Cryo-SafeTM -1°, 120 mm Ø, 86 mm hoch (1 Angebot) Handlicher Behälter aus PC für langsames, kontrolliertes Abkühlen von 18 Kryoröhrchen mit 1,0/ 1,2/ 1,5 oder 2,0 ml Inhalt. Die Abkühlrate von ca. -1°C min -1 sorgt für eine optimale Zellausbeute. ... |
|
ab € 177,84* pro Stück |
| |
|
Crystal Techn&Industries Europe FZC-02 |
ab € 120,81* pro Stück |
| |
|
Thermo Fisher Scientific 5100-0001 |
ab € 79,53* pro Paket |
| |
|
Crystal Techn&Industries Europe FZC-01 |
ab € 120,81* pro Stück |
| |
Einfrierbox für Kryoröhrchen 4,5-5,0 ml PC (2 Angebote) Nalgene Mr. Frosty Einfrierboxen, PC Schraubverschluss aus blauem PE-HD, Röhrchenhalter aus weißem PE-HD. Schaumstoffeinlage. Abkühlrate 1 °C/min. Röhrchen leicht entnehmbar. Zahlenmarkierungen. St... |
Thermo Fisher Scientific 5100-0050 |
ab € 81,86* pro Paket |
| |
|
|
ab € 92,69* pro Stück |
| |
|
Thermo Fisher Scientific 5100-0036 |
ab € 81,82* pro Paket |
|
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Einfrierbox | | ![](/p.gif) | Die Einfrierbox für ein langsames Einfrieren von Proben
Langsames Einfrieren von Proben ist für Zell- und Gewebekulturen wichtig, damit sie später bei Temperaturen unter 130 Grad Celsius im Cryobereich und nach dem Auftauen noch lebensfähig sind. Daher rechnet sich die Verwendung von Einfrierboxen. Betroffen von dem Einfriervorgang sind zum Beispiel Ei- und Samenzellen, wenn es um künstliche Befruchtung geht. Die Cryoröhrchen mit den Proben werden daher in Einfrierboxen für die dauerhafte Lagerung vorbereitet.
Eine schonende Aufbewahrung
Die Einfrierbox erlaubt in Anschluss an das langsame Einfrieren die Cryoröhrchen mit den medizinischen, biologischen und ökologischen Proben in der Gasphase des flüssigen Stickstoffs in den Probenlagertanks schonender aufzubewahren als die Proben direkt in flüssigen Stickstoff unterzubringen.
Zum Aufbau der Einfrierbox
Die Einfrierbox ist ein runder Kunststoffbehälter, oft mit einem Drehdeckel mit einem Durchmesser von circa zwölf Zentimeter und einer Gesamthöhe von rund Zentimeter. Die Einfrierbox besitzt einen herausnehmbaren, dichten Einsatz, der Cryoröhrchen in seinen Vertiefungen aufnimmt. Damit der Durchmesser der Vertiefungen zu den Röhrchen passt, gibt es Einfrierboxen für Cryoröhrchen mit 1,2 bis 2 Milliliter oder auch 4,5 bis 5 Milliliter Fassungsvermögen. Einfrierboxen nehmen oft acht, zwölf oder 18 Cryoröhrchen auf. Unter dem Einsatz für die Cryoröhrchen wird ein Kühlmittel wie Isopropylalkohol eingefüllt und die Box danach in einen Laborkühlschrank gestellt.
Der Kühlvorgang in der Einfrierbox
Das Abkühlen kann relativ schnell mit bis zu einem Grad minus in der Minute erfolgen. Mitgelieferte Schaumstoffständer für die Einfrierbox verlangsamen diesen Vorgang oder erlauben ein längeres Arbeiten mit den kalten Proben im Labor, ohne dass diese sich zu schnell erwärmen. Manche Schaumstoffständer sind sogar als Schwimmständer im Wasserbad nutzbar, wenn Proben schnell erwärmt werden müssen.
Vorteile des Alkohols als Kühlmittel
Behälter, die Alkohol als Kühlmittel beinhalten, können bei Nichtgebrauch außerhalb von Kühl- und Gefrierschränken aufbewahrt werden, was wertvollen Kühlraumplatz spart.
Die Temperaturbeständigkeit
Die Temperaturbeständigkeit der Einfrierbox ist wichtig für die Verwendung. In einem Bereich von -80 bis +80 Grad lässt sich die Einfrierbox zwar in den Kühlschrank stellen, aber nicht in einen Probenlagertank. Ein Wasserbad sollte gemäßigt und nicht kochend sein.
|
|