Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Eisspachtel

  Eisspachtel  (0 Angebote unter 30.871.673 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Eisspachtel
^

Mit Eisdippern köstliche Eiskreationen genießen

In den warmen Monaten des Jahres herrscht in Eisdielen und Cafés Hochkonjunktur. Um Speiseeis schnell und optisch ansprechend anzurichten, sind vor allem gutes Handwerkszeug und Besteck unverzichtbar. Das Eis wird dabei entweder mit halbkugelförmigen Eisportionierern in der Eistüte platziert oder mit Eisdippern, die Spachteln ähneln, in die Waffel gespachtelt. Besonders für cremige Eissorten und besondere Eiskreationen werden in der Gastronomie sehr gerne Eisdipper verwendet, mit denen sich Kugeln in unterschiedlicher Größe formen lassen.

Das Eis ohne Kraftaufwand formen und schnell anrichten

Eisdipper bestehen meist aus einem trapezförmigen Griff und einer ovalen Laffe  - einen Auswurfmechanismus für das Eis gibt es nicht. Dieser wird auch nicht benötigt, da sich im inneren des Griffes ein wärmeleitendes Material befindet und die Laffe durch die Körperwärme immer ganz leicht angewärmt wird. Zusätzlich sorgt eine Anti-Haftbeschichtung dafür, dass das Eis nicht kleben bleibt, sich ganz leicht löst und perfekt in den Eisbecher oder die Eistüte befördern lässt. Das hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen ist man damit flexibler, was Form und Größe der Eiskugeln angeht und kann dadurch auch ausgefallene Eisbecher zaubern. Ein weiterer Pluspunkt dieser Dipper ist ihre Handhabung. Bei Kugelformern mit Auswurfmechanismus muss immer die Zange gedrückt werden und für das Durchschneiden des Eises ist etwas Kraftaufwand erforderlich. Vor allem zu Stoßzeiten kann das sehr anstrengend werden und zu einer Überlastung der Hand führen. Eisdipper dagegen erleichtern sowohl das  Portionieren und schonen die Muskulatur an Händen und Handgelenken.

Pflegeleichtes Material

Diese praktischen Spachtel bestehen in der Regel aus Aluminium oder Edelstahl, sind sehr pflegeleicht und äußerst robust. Allerdings sind nicht alle Modelle spülmaschinenfest, einige davon dürfen nur von Hand gereinigt werden.

Eisbecher unterwegs genießen

Eisdipper sind nicht nur zum Portionieren von Eis nützlich. Sie werden auch zum Verzehr eingesetzt. Dafür eignen sich Einweg-Eisdipper aus Kunststoff, mit denen das Eis aus einem Pappbecher oder der Waffel gelöffelt werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.