Die Motorseilwinde als kompakte Lösung zum Heben oder Ziehen
Seilwinden sind ideale
Hebezeuge für alle Bereiche, bei denen es darauf ankommt, ohne körperliche Anstrengung verschiedene Gegenstände zu ziehen oder auch zu heben. Eine
Motorseilwinde ist besonders kompakt in ihrem Aufbau und daher in vielen Fällen auch mobil einsetzbar. Egal, ob bei Bergungsarbeiten, im Offroadbetrieb, in der Agrarwirtschaft oder aber im industriellen Fertigungs- oder Lagerbereich - Hebe- und Zugarbeiten gehen mit ihr schnell und ohne Kraftaufwand von der Hand.
Mobil oder fest verankert
Im mobilen Bereich kommt es auf ein geringes Gewicht und eine kompakte Bauform an. Stationär betrieben sind eher Kraftreserven und Reichweite wichtige Punkte, die Sie in die Auswahl einfließen lassen sollten. Zudem ist zu prüfen, ob die Motorseilwinde wasserdicht sein soll. Auch bei der Befestigung sollten Sie keine Kompromisse eingehen; hier werden unterschiedlichste Varianten angeboten, die letztlich für die sichere Verwendung ausschlaggebend sind. Zur Bedienung der Winde kann eine
Fernbedienung eingesetzt werden.
Befestigungsmöglichkeiten
Zu bedenken ist, dass Sie eine feste Verankerung der Motorseilwinde benötigen, um die Zug- und Hubkraft optimal einsetzen zu können. Hierbei ist, gerade bei fest installierten und nicht beweglichen Winden, zu berücksichtigen welchen Seilabgang Sie benötigen. Bei Winden, die an Fahrzeugen installiert werden, stellt sich diese Frage weniger, da durch Ummanövrieren des Trägerfahrzeugs ein einfacher Positionswechsel vollzogen werden kann. Mobile Varianten lassen sich meist auch am Abschlepphaken einhängen, so dass keine permanente Installation nötig wird.
Ziehen oder Heben
Die Zugkraft entspricht auch der Hubkraft. Bei den Angaben zur Zugkraft ist immer zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um gleitende Lasten auf ebener Oberfläche handelt. Ist das Gelände uneben und gleitet die Last nicht optimal über die Oberfläche, sondern bietet einen erhöhten Reibungswiderstand, benötigen Sie entsprechende Kraftreserven. Grundsätzlich sollten Sie mindestens 1,5 mal die Last des zu hebenden oder ziehenden Gegenstandes an Zugkraft einkalkulieren. Durch den Einsatz von Umlenkrollen können Sie einerseits die zur Verfügung stehende Zugkraft erhöhen und gleichzeitig die Seilwinde vor Überlastungen schützen.
Das Seil
Die Seillänge der Motorseilwinde bestimmt ihre Reichweite. Achten Sie auch darauf, dass Haken und Ösen gut befestigt sind und dass das Seil eine solide Grundstruktur und keine Beschädigungen aufweist. Zudem ist es wichtig, das Seil für die Motorseilwinde an die Belastungen anzupassen.
Vor- und Rücklauf für optimale Lenkung
Damit Sie flexibel bleiben, sollten Sie beim Einsatz der motorisierten Kraftpakete darauf achten, dass sie sowohl einen Vor- als auch einen Rücklauf zur Verfügung haben. Dieser ermöglicht eine bessere Lenkung und Justierung der zu bewegenden Last. Dauerbelastungen können vermieden werden und die Motorseilwinde kann auch zum Absenken von Lasten genutzt werden. Eine gut funktionierende Bremse ist ebenfalls wichtig, um die gehobene oder gezogene Last in ausreichendem Maße und sicher in einer Position halten zu können.