Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektrokamin

  Elektrokamin  (2 Angebote unter 28.420.160 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrokamin“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Elektrokamin
^

Elektrokamin - Täuschend echtes Kaminfeuer ohne Rauch

Ein Elektrokamin erfüllt gleich zwei Funktionen: Er täuscht optisch ein prasselndes Kaminfeuer vor und sorgt gleichzeitig für Wärme. Er lässt sich überall im Raum aufstellen oder auch an der Wand anbringen, ohne dass dafür ein Rauchabzug vorhanden sein muss – das elektrische Feuer wird lediglich an die Stromversorgung angeschlossen. Dabei gibt es verschiedene Ausführungen, die sich in Funktion, Design und Heizleistung unterscheiden. Häufig sind die Gehäuse echten Kaminöfen nachempfunden und auch die Darstellung der Flammen steht denen von brennenden Holzscheiten in nichts nach, einige Modelle verfügen sogar über einen 3D-Effekt. Elektrokamine stellen eine gute Alternative für offene Feuerstellen dar und schaffen ein einzigartiges Ambiente in jedem Raum.

Funktionsweise eines Elektrokamins

Bei einem Elektrokamin handelt es sich um eine elektrische Widerstandsheizung, die Strahlungswärme erzeugt. Moderne Geräte verfügen zusätzlich über einen Ventilatorbetrieb, der dem eines Heizlüfters ähnelt. Je nach Modell lassen sich Wärmeleistung, Flammstärke und weitere Funktionen per Knopfdruck oder über eine Fernbedienung nach Wunsch regulieren. Die Leistung liegt bei den meisten elektrischen Kaminen zwischen 1000 und 3000 Watt, sprich, 1 bis 3 KW. An kalten Tagen können sie zusätzlich zur normalen Heizung betrieben werden. Je nachdem, wie hoch die Heizleistung des jeweiligen Modells ist, lassen sich damit auch einzelne Räume komplett heizen.

Die Vorteile des Elektrokamins

Gegenüber eines offenen Kamins beziehungsweise einer Feuerstelle verfügt ein elektrischer Kamin über viele Vorteile. Es muss kein Brennmaterial herbeigeschafft werden, der Aufstellungsort kann flexibel gewählt werden, es ist kein Kaminzubehör nötig und beim Betrieb ist keine Beaufsichtigung nötig. Reinigungsarbeiten, unangenehme Rauch- und Rußentwicklung entfallen damit. Elektrokamine werden gerne in öffentlichen Räumen, Hotels oder Geschäftsräumen genutzt, um ein gehobenes aber ungefährliches Ambiente zu schaffen. Auch in Räumen, in denen sich Kinder aufhalten, ist ein elektrisches Kaminfeuer eine hervorragende Lösung, da hier keine Brandgefahr besteht.

Den Stromverbrauch bedenken

Falls im Haus keine weitere Heizung vorhanden ist, sind elektrische Kamine als Vollheizung nur bedingt empfehlenswert, da hierbei ein sehr hoher Energieverbrauch entsteht. Sie sollten immer mit anderen Heizsystemen kombiniert werden, um die Kosten überschaubar zu halten. Für kleinere Räume, die über eine gute Wärmedämmung verfügen und nicht täglich genutzt werden, ist unter Umständen ein Elektrokamin als Vollheizung ausreichend. 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.