Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ethanolkamin

  Ethanolkamin  (7 Angebote unter 29.223.906 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ethanolkamin“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ethanolkamin"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Ethanolkamin
^

Ethanolkamin - Echte Flammen als Dekoration

Ein Ethanolkamin ist ein sogenannter Dekorationskamin und stellt eine Alternative zu einer offenen Feuerstelle dar. Im Gegensatz zu Kaminöfen oder Werkstattöfen entsteht dabei so gut wie keine Heizungswärme, es geht ausschließlich um die Erzeugung einer Flamme, die für ein gemütliches Ambiente sorgt. Die Funktionsweise dieser Kamine ist ganz einfach: In einer Brennbox befindet sich das Ethanol, das ganz leicht nachzufüllen ist und nur noch entzündet werden muss. Der Gaszufluss lässt sich bei einigen Modellen regulieren, sodass die Größe der Flamme unterschiedlich eingestellt werden kann. 

Große und kleine Ethanolkamine für den Innen- und Außenbereich

Ethanolkamine benötigen keinerlei Anschlüsse und können demnach in jedem Raum oder im Freien aufgestellt werden. Es gibt auch Modelle, die sich an Wänden anbringen lassen und kleinere Varianten in Form von Tischfeuern. Die Standkamine eignen sich auch sehr gut für Terrassen und größere Hallen und sind in verschiedenen Größen und Materialien wie Edelstahl, Stein, Marmor oder Granit erhältlich. Die kleinen Tischfeuer sind ebenfalls in verschiedenen Variationen und Designs erhältlich. Idealerweise sollte bei diesen Modellen der Brennraum abgeschottet sein, damit die Flamme nicht überspringen kann.

Ein schnell entzündetes Feuer dank Bioethanol

Als Brennstoff wird überwiegend umweltfreundliches Bioethanol verwendet, das biologisch abbaubar ist. Bei der Verbrennung entstehen weder giftige Dämpfe noch gibt es eine Rauchentwicklung, weshalb sich die Ethanolkamine auch in geschlossenen Räumen einsetzen lassen. Dennoch entsteht – wie bei jeder Verbrennung – Kohlendioxid, weshalb regelmäßige Belüftung des Raumes wichtig ist.

Vorsicht im Umgang mit dem Ethanolkamin

Das Nachfüllen des Ethanols sowie der Betrieb der Ethanolkamine und Tischfeuer dürfen nur unter höchster Vorsicht erfolgen, da sonst eine Verpuffungs- und Verletzungsgefahr besteht. Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, den Brennstoff erst nachzufüllen, wenn der Kamin vollständig erkaltet ist und niemals bei brennender Flamme. Der Aufstellungsort sollte absolut eben sein und sich kein brennbares Material in der Nähe befinden, auf keinen Fall ist es ratsam, eine Tischdecke unterzulegen. Sobald die Flamme brennt, sollte man den Kamin nicht mehr verschieben oder gar kippen. Der Kamin muss absolut dicht sein, damit kein Ethanol auslaufen kann, und den Vorgaben nach DIN 4734 entsprechen. Generell ist es wichtig, den Kamin nicht unbeaufsichtigt zu lassen, vor allem nicht in der Nähe von Kindern oder betreuungsbedürftigen Personen, da es sich hierbei um echtes Feuer handelt. Zur weiteren Sicherheit ist es sinnvoll, Löschpulver oder -schaum griffbereit zu positionieren, denn die Flamme lässt sich nicht mit Wasser löschen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.