Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Farbbestimmung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Farbbestimmung“
Überbegriffe
Farbfächer
Ein Element eines Farbfä­chers enthält einen Farbton in verschiedenen Nuancen. Diese gibt es in unterschied­lichen Farbsystemen (RAL, Munsell, NCS).
Farbkarte RAL
Farbkarten enthalten nur ei­nen Farbton und sind meis­tens in den Formaten DIN A6 bis A4 erhältlich.
Lichtkabinen
In welcher Farbe erstrahlt ein Produkt? Lichtkabinen sind für die visuelle Farb­abmusterung durch nor­mierte Lichtquellen vor­gesehen.
Spektralphotometer
Für das exakte Bestimmen von Farben in unterschied­lichen Farbsystemen. Findet z. B. in der Druckbranche Anwendung.
Glanzmessgerät
Mit diesen Geräten lässt sich der Glanz von Ober­flächen, wie z. B. Papier, Kunsstoff oder Lack, be­stimmen.
Weitere Informationen zum Thema Farbbestimmung
^

Die Farbmessung für ein perfektes Ergebnis bei der Arbeit mit Farben und Lacken

Die Farbmessung findet im Rahmen von Maler- und Lackierarbeiten direkt nach der Farbbestimmung statt. Mit ihr kann man feststellen, ob die Reproduktion noch mit dem ursprünglichen Farbton identisch ist. Dabei geht es nicht nur um Farben und Lacke, sondern auch um die Ergebnisse der produzierenden Industrie in Bezug auf die Farbergebnisse in Kunststoffen oder Textilien. Die Qualität der Produkte ist nur optimal, wenn die Lieferung mit der Bestellung des Kunden übereinstimmt. Auch in der Physik und Chemie spielen Farben eine Rolle, wenn etwa Gase verbrannt werden und aufgrund des Farbspektrums zu bestimmen ist, um welches Element oder Mischung es sich handelt.

Möglichkeiten der Farbmessung

Die Farbe kann man manuell mit Farbmessgeräten messen, auf Glanzmessgeräte zurückgreifen, Spektralphotometer einsetzen oder Sensoren und PC-Software verwenden. Auf alle Fälle dienen die Ergebnisse einer objektiven Farbbestimmung, die je nach Messart auch von der Umgebungsbeleuchtung und der Reflektion des Lichtes abhängt. Spezielle Vorgehensweisen sind bei der Farbmessung fluoreszierender Farben oder Metallic-Farben erforderlich.

Die Farbmessgeräte

Der Glanz eines Objektes hat wegen der mehr gerichteten als diffusen Lichtstreuung einen Einfluss auf die Farbmessung mit einem Farbmessgerät. Wird die gerichtete Streuung ausgeschaltet, spricht man von der SCE-Methode, während umgekehrt bei Ausschluss der diffusen Strahlen die SCI-Methode genutzt wird. Manche Geräte können auch simultan beide Methoden anwenden und verarbeiten. Zur Erfassung und eigentlichen Auswertung wird zusätzlich eine Farbmess-Software eingesetzt.

Die Glanzmessgeräte zur Farbmessung

Der Glanz eines Objektes von matt bis hochglänzend ist neben der Farbe eine so bedeutende Eigenschaft, dass Abweichungen zu Qualitätsmängeln und Reklamationen führen. Subjektiv lässt sich die Glanzstärke nicht in Worte fassen, weshalb auch hier Geräte für eine objektive Messung entwickelt wurden. Das Glanzmessgerät misst je nach Material in bestimmten Messwinkeln für Pappe 45 und 75 Grad, für Lackierungen 20, 60 und 85 Grad weshalb man unbedingt darauf achten muss, ob das Glanzmessgerät für die anzuwendende Messgeometrie gem. DIN 67530 geeignet ist.

Spektralphotometer

Die Photometrie ist in Laboren meist zum Zweck der Analytik im Einsatz. Eine Probe in einer Bürette verhindert den Durchtritt von Licht in einer bestimmten Wellenlänge aus einem Spektrum, so dass man über die Komplementärfarbe die Wellenlänge bestimmen und daraus physikalische und chemische Eigenschaften der Probe ableiten kann.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.