Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fensterladenbeschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Fensterladenbeschläge
^

Der Fensterladenbeschlag - funktionell und dekorativ zugleich

Fensterladenbeschläge werden an den Läden befestigt und dienen dazu bestimmte Bewegungen zu erlauben oder zu verhindern. Fensterläden dienen dem Schutz der Fenster vor wetterbedingten Beschädigungen, spenden Räumen in der Sommerhitze Schatten oder sind nur zur Zierde angebracht. Fenster und Fensterbeschläge müssen bei schlechtem Wetter starkem Wind, Hagel oder Regenmassen widerstehen und sind daher aus Metall wie Aluminium, Chrom, Stahl oder Edelstahl gefertigt, das zum Teil zusätzlich noch oberflächenbehandelt ist.

Ausgangspunkt: die verschiedenen Fensterläden

Fensterläden gibt es in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Meist handelt es sich um rechts und links an der Fensteröffnung angebrachte Holzplatten, den Klappladen, der häufig durch Lamellen für das Tageslicht unterbrochen ist. Hat man aufgrund der Fensterbreite mehr als zwei Läden, spricht man von einem Faltladen. Manchmal werden die Läden als Schiebeläden einfach parallel zur Hauswand weggeschoben. Kann der Fensterladen dank der Querjalousien aufgerollt werden, hat man einen Rollladen. Ist es möglich diesen mit seinem Rahmen unten nach außen zu klappen, geht es um einen Ausstellladen.

Der Fensterladenbeschlag für Klappläden

Geöffnete Klappläden müssen an der Wand mit einem Fensterladen-Feststeller gesichert werden, damit sie bei einer Windböe nicht zuschlagen. Dafür wird eine Stange als Beschlagträger in die Wand geschraubt, deren Klappgelenk es ermöglicht, einen Stutzen hochzuklappen und den Laden damit festzuklemmen. Ein solches Teil gibt es neutral oder auch mit dekorativem Helm- oder Frauenkopf. In geschlossenem Zustand werden die Läden durch einen Querriegel über zwei passenden Metallhaltern gesichert. Zusätzlich kann man zur Sicherheit auch noch eine Längsstange an einem der Läden als Gegenstück für weitere Schließhaken befestigen. Hierfür gibt es die passenden Stangenführungen. Klappläden können mit Scharnieren an der Mauer oder mit speziellen Ladenhaltern am Innenrahmen der Fensteröffnung montiert werden.

Der Fensterladenbeschlag für Schiebeläden

Der Fensterladenbeschlag für Schiebeläden ist bei mehrteiligen Läden ein oben angebrachtes Gestänge mit Kreuzgelenk. Über ein Ladeninnenöffner-Getriebe und eine Bedienungskurbel wird der Laden geöffnet und geschlossen. Einzelne Läden werden einfach über ein Faltladengestänge bewegt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.