Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Filtertüten

  Filtertüten  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Filtertüten“
Überbegriffe
Staubsaugerbeutel
Papier-Filtertüten für Staubsauger.
Kaffeefiltertüten
Papier-Filtertüten zum Aufbrühen von Kaffeepulver.
Teefiltertüten
Papier-Filtertüten zum Aufbrühen von Tee.
Weitere Informationen zum Thema Filtertüten
^

Filtertüten unverzichtbar in vielen Bereichen

Zum Filtern von Stoffen, Flüssigkeiten oder Partikeln werden Filtertüten benötigt, wie zum Beispiel im Bereich Küche und Service zum Aufbrühen von Kaffee in Kaffeemaschinen oder in Kaffeeautomaten. Auch zum Aufgießen von Tee sind spezielle Tee-Filtertüten geradezu unverzichtbar.

Die Funktion von Filtertüten kommt ebenso bei der Reinigung von Maschinen zum Einsatz. So sorgen Staubsaugertüten dafür, dass der Innenraum der Staubsauger nicht mit dem eingesaugten Schmutz in Berührung kommt.

Filtertüten können für den Einmalgebrauch, aber auch als wiederverwendbare Varianten konzipiert sein.

Mit Kaffee-Filtertüten wird der Kaffee aromatisch aufgebrüht

Zu einer Kaffeemaschine gehört das Kaffeepulver und ebenso die Kaffee-Filtertüte, wobei zwischen diversen Ausführungen für unterschiedliche Geräte differenziert werden kann – beispielsweise kann zwischen Korbfiltern, Rundfiltern oder Pyramidenfiltern gewählt werden. Kaffee-Filtertüten werden direkt in das Filtergehäuse, den Filterhalter, von kleineren oder aber etwas größeren Kaffeemaschinen eingelegt. Korbfilter eignen sich besonders für Schnellfilter- und Buffet-Kaffeemaschinen, die meist gewerblich genutzt werden. Rundfilter finden oft in Kaffeegroßautomaten ihren Einsatz.

Filtertüten bestehen in der Regel aus speziellem Filterpapier, das sich durch großporige Cellulosefasern auszeichnet. Sie lassen den Kaffee ungehindert durchfließen, filtern den Kaffeesatz heraus, verstopfen die Poren jedoch nicht.

Tee-Filtertüte für die Zubereitung von losem Tee

Volle Aromaentfaltung wird durch den Einsatz einer Teefiltertüte gewährleistet. Der lose Tee wird einfach in die Tee-Filtertüte gegeben und anschließend im Wasser getränkt, wobei auch hier unterschiedliche Größen erhältlich sind.
Wenn größere Mengen Tee aufgegossen werden sollen sind Tee-Filtertüten eine gute Alternative zum klassischen Tee-Ei.

Staubsaugertüten sorgen für einen sauberen Geräteinnenraum

Es lassen sich verschiedene Staubsaugersysteme unterschieden. Der größte Unterschied liegt in der Aufbewahrung des augesaugten Staubes. Während es beutellose Sauger gibt, die über einen Staubauffangbehälter verfügen, der regelmäßig entleert und gereingt wird, funktioniert der klassische Bodenstaubsauger mit einem Staubsaugerfiltersystem. Der eingelegte Staubsaugerbeutel fängt den eingesaugten Schmutz auf und kann separat aus dem Gerät entnommen und entsorgt werden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.