Fingerorthesen für die therapeutische Lagerung von ein oder mehreren Fingern
Die Hauptaufgabe der Fingerorthese ist die Ruhigstellung der Hand und / oder der Finger. Soll dagegen die ganze Hand oder das Handgelenk fixiert werden, kommen
Handgelenkorthesen oder
Daumen-Handgelenkorthesen zum Einsatz. Zur Ruhigstellung der Mittelhand kann die
Carpalorthese gewählt werden.
Aufbau und Eigenschaften
Mit der Fingerorthese lassen sich ein oder mehrere Finger fixieren und stabilisieren. Die integrierte Aluschiene kann individuell an die Hand angepasst werden, da sich diese verformen lässt. Des Weiteren besitzt die
Orthese oft mehrere Klettverschlüsse, die variabel positioniert werden können und für sicheren Halt sorgen. Der atmungsaktive und hautfreundliche Stoff liegt angenehm auf und garantiert höchsten Tragekomfort. Durch das regelmäßige Tragen der Orthese werden schmerzhafte Fehlbewegungen eingedämmt und verhindert. Fingerorthesen für Kinder verfügen über eine verkürzte Schienenlänge. Die Orthese kann Tag und Nacht getragen werden. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass sich kein Taubheitsgefühl einstellt. Ist dies der Fall, sollte eine Lockerung oder die Abnahme der Orthese erfolgen.
Größen
Fingerorthesen werden in den handelsüblichen Größen angeboten. Darüber hinaus bieten die Hersteller auch Orthesen für Kinder an. Um die richtige Größe zu ermitteln müssen zunächst Fingerlänge und Fingerumfang ermittelt werden. Danach erfolgt ein Abgleich mit der Herstelltabelle.
Hygiene und Reinigung
Die Säuberung der Orthese kann mit lauwarmen Wasser und ohne Zugabe von Weichspüler erfolgen. Vor der Handwäsche sollten alle Klettverschlüsse gut verschlossen werden. Damit die Fingerorthese nicht ihre Form verliert, muss sie noch im nassen Zustand korrekt in Form gezogen werden. Das Trocknen mit einem Wäschetrockner ist nicht zu empfehlen, da die starke Hitzeentwicklung dem Stoff schadet.