Die Tüllenbürste reinigt bis in den kleinsten Winkel
In der Gastronomie sowie in der Lebensmittelherstellung ist die Beachtung von Hygienevorschriften von großer Bedeutung. Daher werden in diesen Branchen
Lebensmittelbürsten benötigt, die bis in den letzten Winkel für Sauberkeit sorgen. Die Tüllenbürste ist mit ihren verschiedenen Größen und Formen dabei ein ideales Hilfsmittel.
Für Küche, Backstube und Patisserie
Zur Dekoration von Speisen, Torten und anderen Süßwaren kommen
Spritztüllen, Garnierspritzen und
Spritzbeutel in verschiedenen Größen und mit unterschiedlich geformten Öffnungen zum Einsatz. Die Reinigung der Tüllen bereitet regelmäßig Probleme, da sich in den meist sehr kleinen Öffnungen schwer zugängige Speisereste absetzen. Die Tüllenbürste trägt ihren Namen, weil sie speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Dennoch können mit ihr auch enge Flaschenhälse, Schläuche und zahlreiche Küchengeräte mit kleinen Öffnungen gereinigt werden.
Charakteristische Form
Die Tüllenbürste ist eine runde Bürste mit Borsten in unterschiedlicher Länge. Der Bürstenkopf ist in einen leicht biegsamen, geflochtenen Draht eingearbeitet, der gleichzeitig den Stiel der Bürste bildet. Am oberen Ende des Drahtstiels befindet sich zur leichteren Handhabung meist ein Griff aus Kunststoff oder Holz. In seltenen Fällen bildet lediglich die gedrehte Drahtöse den Griff. Der Bürstenkopf der gedrehten Bürste wird als Raupe bezeichnet. Die Borsten aus Kunststoff oder Naturmaterialien werden bei der Herstellung in das Drahtgeflecht eingearbeitet und haben dadurch einen festen, stabilen Halt. Das Drahtgeflecht besteht aus unempfindlichem V2A Stahl und kann mit einem Kunststoffüberzug versehen sein. Abhängig von der Raupenform haben Tüllenbürsten einen Sonnenkopf, eine abgezwickte Kappe, ein Zopfbündel oder einen Wollkopf. Bürsten mit Wollkopf eigenen sich vor allem zur Reinigung von kratzempfindlichen Materialien. Bürsten mit abgezwackter Kappe werden immer dann eingesetzt, wenn es um die Reinigung von Durchgängen wie die Tüllenöffnungen geht.