Friseurschere - Hochwertiges Werkzeug für Profis
Die Friseurschere ist das wichtigste Handwerkszeug für professionelle
Friseure und Stylisten. Ihr kommt in vielerlei Hinsicht eine wichtige Bedeutung zu. Zum einen muss eine Friseurschere gut in der Hand liegen, um ein beschwerdefreies Arbeiten und perfekte Schnitte zu ermöglichen. Zum anderen kann das Ergebnis der Haarschneidekunst von der Qualität der Schere abhängen. Friseure sind in der Regel mit verschiedenen Scheren für unterschiedliche Anforderungen ausgestattet. In einigen Fällen werden Handmaschinen Scheren vorgezogen: Für die Entfernung von Nasenhaaren bieten sich beispielsweise
Nasenhaarschneider an. Soll ein Bart gekürzt werden, kommt der Bartschneider zum Einsatz.
Auf das Material kommt es an
Eine gute Friseurschere wird aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Sie zeichnet sich im Gegensatz zu herkömmlichen
Scheren durch Langlebigkeit, scharfe Klingen, einen weichen Schnitt und ergonomische Griffe aus. Da Haare häufig in nassem Zustand geschnitten werden, müssen Friseurscheren rostfrei sein. Durch die sehr fein geschliffene Klinge schädigen Friseurscheren beim Schnitt nicht die Haarstruktur. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist der Hohlschliff für langfristig scharfe Schneiden. Gute Friseurscheren können mit auswechselbaren Ringeinsätzen ausgestattet sein, um die Größe individuell auf den Anwender einstellen zu können. Wichtig für die Verwendung der Schere ist eine feste, aber leichtgängige Verbindung der Scherenelemente.
Friseurschere ist nicht gleich Friseurschere
Friseure verfügen über eine Auswahl an unterschiedlichen Scheren. Sie unterscheiden sich in der Größe, der Form und der Art der Schneiden. Eine gängige Schere ist die Standard-Slice-Schere, eine gerade und spitz geschliffene Friseurschere für den geraden Schnitt der Haarspitzen. Um dickes Haar auszudünnen und das Volumen der Frisur zu reduzieren, verwenden Friseure Effilierscheren. Diese besonderen Modelle sind mit gezahnten Schneidblättern ausgestattet und erfassen daher nur einen gleichmäßigen Teil der Haare. Über ein gezahntes und ein glatt geschliffenes Schneidblatt verfügt die Modellierschere. Sie erfasst daher mehr Haare, als die Effilierschere.