Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Garderoben  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Garderoben“
Überbegriffe
Garderobenleiste
Die platzsparende Gardero­benleiste ist auch für den kleinen Flur geeignet.
Garderobenständer
Auch als Kleiderständer be­kannt, bieten viel Platz für die Garderobe der Gäste. Sonderformen sind Wand­garderobenständer sowie Rundgarderobenständer.
Garderobenschränke
Besonders geeignet für das Büro, so wird Kleidung un­sichtbar.
Spinde
Sind robuste schmale Um­kleideschränke zur Aufbe­wahrung von Kleidung.
Reihengarderoben
Sind die richtigen Helfer, wenn besonders viel unter­gebracht werden muss. Häufig sind sie mit Rollen versehen.
Garderobenanlagen
Wie z. B. Schließfachgarde­roben, werden häufig ver­wendet, wenn Mitarbeiter oder auch Besucher private Sachen wegschließen müssen.
Umkleidebänke
Auch Garderobenbänke ge­nannt, vervollständigen Um­kleideräume. Garderoben­banksysteme eignen sich für den individuellen Einbau.
Kleiderbügelleiste
Geeignet für den Eingangs- oder Pausenbereich. Die Leiste verfügt, je nach Mo­dell, über mehrere abnehm­bare Kleiderbügel.
Schwenkgarderobe
Diese Garderoben lassen sich bei Bedarf schwenken, um so Platz zu sparen.
Garderobenauszug
Man muss nicht umständ­lich in den Schrank greifen, sondern zieht die einge­hängten Kleidungsstücke einfach heraus.
Hosenhalter
So lassen sich eingehängte Hosen einfach und praktisch aus dem Schrank entneh­men.
Schuhschrank
Wenn sich die Schuhe vor der Tür stapeln, bringt ein Schuhschrank die perfekte Ordnung.
Zubehör
Garderobenhaken
Bei wenig Platz lassen sich mit einem Garderobenha­ken schnell zwei, drei Klei­dungsstücke unterbringen.
Kleiderbügel
Schöne und praktische Klei­derbügel für alle Kleidungs­stücke dürfen in der Garde­robe nicht fehlen.
Regenschirmständer
Dekorative Regenschirm­ständer passend, für jedes Ambiente.
Drehverschlüsse
Werden zum Verschließen von Spinden und Schließ­fachgarderoben mit einem Vorhängeschloss benötigt.
Pfandschlösser
Spinde und Schließfach­garderoben können mit einem Münzpfandschloss nachgerüstet werden.
Schild / Piktogramm
Mit einem Garderoben­schild wird jede Garderobe sichtbar.
Weitere Informationen zum Thema Garderoben
^

Garderoben - Ordnung für Büros und Umkleideräume

Damit Ihre Jacke auch im Büro einen Platz findet, gibt es verschiedene Alternativen an Garderoben und das dazu passende Zubehör.

Die verschiedenen Varianten

Wenn Ihre Kleidung nicht für jeden sichtbar, verstaut werden soll, dann bieten sich Garderobenmöbel wie Schränke, Spinde oder ganze Garderobenanlagen an. Auch für Umkleideräume ist die Vielzahl an Garderoben immens.

Garderobenschränke

Der Garderobenschrank kommt meist in Büroräumen bzw. im privaten Haushalt zum Einsatz. Letztendlich ist der Garderobenschrank ein normaler Schrank mit Kleiderstange. Das Besondere an Garderobenschränken für das Büro ist die Unterteilung, damit sowohl Platz für Ihre Kleidung wie Jacke oder Mantel ist als auch für Akten. Im Schrank selbst ist mindestens eine Garderobenstange angebracht, an die Sie die Kleidung mit Hilfe eines Kleiderbügels hängen können.
Garderobenschränke sind in verschiedenen Größen, Materialien sowie Dekoren erhältlich. So können Sie Ihren Garderobenschrank auf Ihre Büroeinrichtung abstimmen.

Garderobenanlagen

Garderobenanlagen bestehen aus verschiedenen Segmenten. Die Grundeinheit besteht meistens aus zwei Schließfachsäulen, welche häufig durch eine Garderobenstange verbunden sind. Einzelabteilen der Schließfachsäulen sind zum Teil abschließbar. Je nach Anforderungen können Garderobenanlagen mit Kleiderstangen, Hutablagen, Spiegel etc. ausgestattet werden. Die Kleidung kann in solch einem System frei zugänglich sein.

Wandgarderoben

Für eine schnelle und einfache Aufbewahrung sind Wandgarderoben und Garderobenleisten erhältlich. Auch hier ist die Vielzahl an Ausführungen enorm. Neben der einfachen Art, Garderobenhaken an der Wand anzubringen, sind Wandgarderoben mit Wandpaneel stilvoller. Meistens ist noch eine Hutablage angebracht. Wandgarderoben sind eine platzsparende Variante und kommen häufig in Arztpraxen zum Einsatz.

Umkleidebänke

Besonders für Umkleideräume bieten sich diverse Umkleidebänke an. Als Grundelement dient hierbei eine Sitzbank aus Holz oder Kunststoff. Auf einem enthaltenen Schuhrost können Schuhe bequem abgestellt werden.
Des Weiteren sind Komplettausführungen mit angebrachter Garderobenstange in Kopfhöhe erhältlich, diese Varianten eignen sich sehr gut in Trainingsanlagen wie Turnhallen oder anderen Sportanlagen.

Garderobenständer

Vor allem Garderobenständer werden häufig in Konferenzräumen und Büros genutzt. Sie bieten viel Platz und können variabel aufgestellt werden.

Das nötige Zubehör

Kleiderbügel

In jede Garderobe gehören unter anderen Kleiderbügel. Dank eines Kleiderbügels bleibt Ihre Kleidung knitterfrei und wird ordentlich aufbewahrt. Kleiderbügel aus Metall oder Holz geben Ihrer Garderobe das nötige stilvolle Aussehen. In Garderobenschränken können Sie aber auch einfache Kunststoffkleiderbügel verwenden.

Kleiderhaken

Wenn Sie nur sehr wenig Platz zur Verfügung haben, eignen sich einzelne Garderobenhaken. Diese werden an der Wand befestigt und bestehen aus einem oder zwei Haken, an dem Sie Ihre Kleidung hängen können.

Schirmständer

Schirmständer fangen das Tropfwasser bei nassen Regenschirmen auf. Ihrem Zweck nach findet man sie im Eingangsbereich meist neben der Garderobe. Die meisten Ständer dieser Art bestehen aus einem Drahtgeflecht, so dass der nasse Schirm gut abtrocknen kann. Der Boden ist schalenförmig gearbeitet, damit das ablaufende Regenwasser aufgefangen wird. Vor allem in Geschäften, Praxen und öffentlichen Einrichtungen werden Schirmständer benutzt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.