Gartenclogs als Arbeitsschuhe für den Außenbereich
Clogs sind bequeme Schlupfschuhe in ergonomischer Form, mit dicken Sohlen und einem meist geöffneten Fersenbereich. Sie entlasten die Füße beim Stehen und fördern die Muskulatur beim Gehen. Clogs sind besonders gut als
Arbeitsschuhe geeignet, da man leicht raus- und reinschlüpfen kann, sie die Füße schonen und sehr robust sind. Sie sind daher in vielen verschiedenen
Berufszweigen zu finden. Medizinisches Personal trägt beispielsweise
OP-Clogs oder
Antirutsch-Clogs. Diese sind allerdings nur für das Tragen im Haus geeignet. Für Arbeiten im Freien, bei denen Robustheit und Wasserdichte gefordert sind, werden Gartenclogs verwendet.
Die Alternative zu Gummistiefeln
Gartenclogs bestehen meist aus hochwertigem Kunststoff, besonders dicken Sohlen mit starkem Profil und sind mit oder ohne Fersenriemen erhältlich. Die dicke Sohle schützt vor Verletzungen durch spitze Steine, ebenso das Obermaterial. Es ist flexibel, wodurch Bewegungsfreiheit garantiert ist und aufgrund der geschlossenen Form werden Verletzungen durch Gartengeräte verhindert. Modelle aus Kunststoff sind komplett abwaschbar, dabei sind Schuhe mit einem austauschbaren Fußbett besonders komfortabel. Sobald es abgenutzt ist, ersetzt man es einfach durch ein Neues. Auch lassen sich dadurch die Schuhe perfekt unter fließendem Wasser reinigen, ohne die Einlage zu beschädigen. Damit die Füße nicht schwitzen, sind die meisten Arbeitsclogs mit Luftlöchern an den Seiten ausgestattet.
Sicherheitsclogs mit und ohne Stahlkappen
Entlastung der Füße ist wichtig für die allgemeine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Aus diesem Grund wurden Sicherheitsschuhe entwickelt, mit den Vorzügen der bequemen Clogs. Sie müssen entsprechen den vorgegebenen Anforderungen nach EN 345 bzw. EN 347 entsprechen und sind ideal für Arbeiten in der Industrie, der Landwirtschaft oder Werkstätten. Dabei gibt es die komfortablen Sicherheitsschuhe in unterschiedlichen Ausführungen, Materialien und Sicherheitsklassen.
Welche Kriterien sollten Sicherheitsclogs erfüllen?
- Unerlässlich sind rutschhemmende Sohlen, vor allem bei einem nassen Arbeitsumfeld.
- Der Zehenbereich ist entweder mit PVC-Kappen oder Stahlkappen ausgestattet.
- Das Obermaterial ist häufig aus wasserabweisendem Leder oder Kunststoff gefertigt
- Stoßdämpfung und Polsterungen entlasten nicht nur die Füße, sondern auch die Gelenke und den Rücken
- Für die Arbeit in Werkstätten und sind ölresistente Schuhe wichtig
- Sicherheitsclogs gibt es selbstverständlich auch in antistatischer Ausführung.