Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gartenhäuser

  Gartenhäuser  (1.209 Angebote unter 28.288.713 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „gartenhaus“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenhäuser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartenhäuser"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   81   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenhäuser
^

Gartenhäuser - angenehmer Aufenthalt mitten im Grünen

Wenn Sie einen großen eigenen Garten oder einen gepachteten Kleingarten haben, optimieren Sie Ihren Aufenthalt im Grünen mit einem Gartenhaus. Im Gegensatz zu einem Pavillon schützt ein Gartenhaus bei schlechtem Wetter auch vor Wind und Kälte. Wenn Sie einen passenden Platz gefunden haben, bereiten Sie ihn schon mal für das Aufstellen eines Gartenhauses vor und entfernen Sie Rasen und Pflanzen, vermessen Sie die Standfläche und planen Sie gegebenenfalls einen Strom- bzw. Wasseranschluss mit ein.

Gartenhäuser liegen im Trend

In Gartenhäusern kann man entspannen und ein Buch lesen oder Festlichkeiten feiern, wie Geburtstage und kleinere Hochzeiten oder schlicht eine Grillparty. Bedenken Sie dann, wie viele Gäste Sie empfangen wollen und sorgen Sie für eine ausreichende Anzahl von Sitzplätzen zum Essen. Sie können auch Gartentische und Gartenbänke auf einer Terrasse aufstellen. Statten Sie das Gartenhaus mit einem Wasser- und Stromanschluss aus, damit Sie über Licht, Kühlschrank und Geschirrspülmaschine verfügen können, um nicht jedes Mal zum Haus laufen zu müssen. Schränke für Gläser, Besteck und Geschirr erlauben eine störungsfreie Aufbewahrung, wenn keine Gäste da sind.

Der Aufbau und der Baustil

Gartenhäuser bestehen überwiegend aus Holz und können auch als Selbstbausatz erworben werden. Je dicker eine Wand ist, desto stabiler ist sie und isoliert auch besser gegen niedrige Außentemperaturen. Je mehr Fenster Sie haben, desto mehr Licht flutet durch den Raum. Es gibt Gartenhäuser, die schon fast an Wintergärten erinnern und auch eine Unterbringung von Pflanzen erlauben. Die Dächer variieren von Holz über Dachpappe oder Wellpappe bis hin zu Ziegel und sind ebenfalls mehr oder minder isoliert.
Es gibt Gartenhäuser, die aus einem Raum oder mehreren Räumen bestehen und gegebenenfalls einen Kamin zum Heizen oder eine Terassenüberdachung bieten. Die Baustile sind ganz unterschiedlich und reichen vom Minergie-Stil bis zum Chalet. In jedem Fall muss Ihnen das Gartenhaus gefallen, wählen Sie daher nach Ihrem Geschmack.

Benötigt man eine Baugenehmigung?

Gartenhäuser benötigen in einer Kleingartensiedlung in der Regel keine Baugenehmigung, wenn man sich an das dortige Reglement hält. Trifft dieses keine Aussage oder es steht es in Ihrem Garten, ist es einfacher, bei der zuständigen Baubehörde nachzufragen. In manchen Bundesländern benötigt man erst ab einem gewissen Volumen des Gartenhauses eine Genehmigung, in anderen spielt beispielsweise die Höhe eine Rolle. Zudem ist die Art der Verbindung mit dem Boden, der Abstand zur Grundstücksgrenze, die Anordnung der Fenster oder die Art der Beheizung zu berücksichtigen.
Statten Sie Ihren Garten auch mit den passenden Gartengeräten aus. Mit einem Teich schaffen Sie einen Ort der Ruhe und Erholung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.