Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gartenstuhl-Auflagen

  Gartenstuhl-Auflagen  (114 Angebote unter 29.252.305 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenstuhl-Auflagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartenstuhl-Auflagen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenstuhl-Auflagen
^

Eine Gartenstuhlauflage ermöglicht komfortables Sitzen und ist ein optischer Blickfang

Eine harte, kalte Stuhloberfläche lädt nicht unbedingt zum Sitzen ein. Auf einer Gartenstuhlauflage kann der Gast bequem Platz nehmen und man schafft damit auch noch einen optischen Hingucker. In einer Umgebung, in der die Gäste eine längere Zeit verweilen wollen, wie in einem Biergarten, einem Café oder im Garten eines Restaurants, sind Auflagen und Sitzkissen auf den Stühlen deshalb sehr sinnvoll. Eine Auflage ist aber nicht immer erforderlich.

Welche Eigenschaften hat eine Gartenstuhlauflage?

Genauso wie der Gartenstuhl weitgehend witterungsbeständig sein sollte, um für den Außenbereich geeignet zu sein, so muss auch die Gartenstuhlauflage diese Anforderung erfüllen. Zwar sollte man die Auflage grundsätzlich über Nacht entfernen und im Haus verstauen, doch auch tagsüber kann es einmal Regen geben. Eine Gartenstuhlauflage sollte deshalb wasserabweisend sein und Nässe aushalten. Des Weiteren sollte eine Auflage aus einem Stoff bestehen, der leicht mit der Hand abwaschbar ist. Denn wenn die Leute essen und trinken, besteht immer die Möglichkeit, dass die Auflage schmutzig wird. Dann ist es hilfreich, wenn man Flecken schnell entfernen kann. Darüber hinaus gibt es auch Auflagen, die mit einer Fleckschutzausrüstung beschichtet sind. Hilfreich für die Reinigung ist es, wenn der Bezug einen Reißverschluss hat und so von der Polsterung problemlos abgezogen werden kann. Dies ermöglicht es, den Bezug in der Maschine zu waschen. Da Gartenstühle immer im Freien stehen, sind sie im Sommer oft einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Damit das Muster und die Farben nicht bereits nach einem Jahr ausgebleicht sind, ist es sinnvoll, auf UV-Beständigkeit zu achten.

Farbe und Design müssen passen

Die Gartenstuhlauflage sollte natürlich was die Farbe und das Design angeht mit den Gartenstühlen und der Umgebung harmonieren. Ein kariertes Muster passt zum Beispiel zu einem rustikalen Restaurant, ein schickes schwarzes Polster zu einem hochwertigen Gartenstuhl aus Aluminium in einem modernen Café.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.