Mit einer Gel-Einlegesohle Entlastung für die Füße schaffen
Füße sind stets starken Belastungen ausgesetzt, vor allem im Berufsalltag. Bei stehenden Tätigkeiten oder wenn Mitarbeiter viel laufen müssen, sollten die
Schuhe mit speziellen Einlegesohlen ausgestattet sein. Neben herkömmlichen
Fußbetten erweisen sich auch die meist antistatischen und antibakteriellen Gel-Einlegesohlen als nützliche Begleiter.
Gelenke und den Rücken schonen
Mit den Gel-Einlegesohlen können Sie das Druckgefühl besser verteilen und so Ihren Fuß erheblich entlasten. Diese Entlastung spüren Sie nicht nur in den Füßen, sondern auch in den Gelenken und im Rücken, da diese bei langem Stehen oder langem Laufen sehr hoch beansprucht werden. Der in der Sohle enthaltene Gel-Kern passt sich Ihrem Fuß genau an und dämpft den Druck bei jedem Auftritt des Fußes. Dadurch wird die Rückenmuskulatur entlastet, was zu einer besseren Körperhaltung führt. Weiterhin schont der Auftritt die Gelenke und Bänder.
Nicht nur für den Beruf
Gel-Einlegesohlen eignen sich nicht nur für das Tragen im Berufsalltag sondern auch in der Freizeit, beispielsweise in Sport- oder
Wanderschuhen. Egal, ob Sie wandern oder sich sportlich betätigen - mit einer Gel-Sohle finden Ihre Füße jederzeit Entspannung. Je nach Modell sind die Sohlen waschbar, was sie besonders hygienisch macht. Einige Varianten sind gemäß den verfügbaren Schuhgrößen erhältlich, andere können sogar je nach Bedarf zugeschnitten werden.