Die Geländerstütze gibt dem Geländer den nötigen Halt
Die Geländerstütze wird gerne als Handlaufstütze bezeichnet, denn sie ist in der Regel für eine platzsparende Wandmontage vorgesehen und dient damit überwiegend dazu einen Handlauf für eine
Treppe an einer Wand sicher zu verankern. Da die Handläufe in unterschiedlichen Farben, Formen und Designs angeboten werden, kann die Geländerstütze hiermit abgestimmt werden und damit zu einem formschönen Komplettbild beitragen.
Zur optimalen Montagehöhe
Treppenhandläufe sind meistens vorgesehen, um vom Treppenbenutzer angenehm genutzt werden zu können. Der Abstand von der Treppenstufen-Vorderkante zur Oberseite des Handlaufs sollte daher zwischen minimal 80 und maximal 112 Zentimeter liegen. Berücksichtigt man die Empfehlungen für barrierefreies Wohnen entsprechend DIN 18 040-2 wird eine Höhe des
Handlaufs zwischen 85 und 90 Zentimeter empfohlen. Je nach Form des Handlaufs und der Stütze ist die Geländerstütze daher zehn bis 15 Zentimeter unter dem Handlauf einzuplanen.
Zur Größe der Geländerstütze
Im Treppenbau und bei der Nutzung von
Steigtechnik ist es aufgrund diverser Unfallvermeidungsvorschriften oft vorgesehen, dass der Handtreppenlauf einen Seitenabstand zur Wand von mindestens fünf Zentimetern haben muss.
Zur Form
Die Wandseite einer Geländerstütze ist sehr oft tellerförmig mit Befestigungslöchern für
Schrauben geformt. Mittig ragt ein um 90 Grad nach oben gebogener Dorn heraus, der entweder in der Montageplatte für den Handlauf oder einer dafür geeigneten Schelle oder einem EInhängdorn für den Handlauf ausläuft.
Das Material und die Oberfläche
Meistens werden die Stützen aus V2A-Stahl angeboten und verbiegen sich damit auch bei sehr hoher Belastung nicht. Zusätzlich kann die Farbe eine Rolle spielen, so dass man auf Oberflächen wie gebürsteten Edelstahl, diverse Lackierungen oder auch für den Außenbereich korrosionsfest verzinkte Oberflächen setzen kann.