Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Gerüst  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gerüst“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Gerüst
^

Hoch hinaus

Ein Gerüst ist heutzutage auf jeder Baustelle unabdingbar. Gerüste sind die richtigen Hilfsmittel, wenn es erforderlich ist, in großen Höhen zu arbeiten und gleichzeitig sicher zu stehen.

Leichtbauweise für einfaches Handling

Modulgerüste, umgangsprachlich auch Rollengerüst genannt, bestehen häufig aus einer Aluminiumkonstruktion. Aluminium ist belastbar, leicht und wetterbeständig. Rohre und Profile werden zu einzelnen Segmenten fest miteinander verschweißt. Durch die Leichtbauweise wird es möglich, dass teilweise ein einziger Mitarbeiter die Rüstung auf- und abbauen kann. Die Arbeitsplattformen bestehen je nach Hersteller aus Aluminium-Profilen oder aus mit Phenolharz überzogenem, wasserfest geleimtem Schichtholz.

Einsatzgebiete

Kleine, leichte Gerüste sind vielseitig einsetzbar. Sie kommen in verschiedenen Gewerken zum Einsatz.

  • Malerbetriebe können die kleinen handlichen Gerüste zum Streichen von Decken im Innenbereich einer Wohnung oder zum Anbringen von Wärmedämmung an Außenfassaden optimal einsetzen.
  • Speditionen nutzen Gerüste schon seit geraumer Zeit, um ihren LKW-Fuhrpark gründlich und preiswert selbst zu reinigen. Scheiben putzen mit einer Leiter ist viel zu gefährlich. Kein Unternehmer kann es sich heute noch leisten, einen guten Mitarbeiter für 2 Wochen zu entbehren, nur weil die Leiter gekippt ist.
  • Deckenbauer müssen häufig den Arbeitsort im 15-Minuten-Takt wechseln. Mit einem Fahrgerüst stellt das kein Problem dar. Auch die Überwindung von Treppenstufen kann durch die entsprechende Anpassung der Seitenteile schnell und problemlos erfolgen.
  • Im Garten- und Landschaftsbau werden Gerüste zum Schneiden der Hecken eingesetzt. Die Arbeiter haben einen festen Stand und können eine saubere Arbeit abliefern.

Auch Dachdecker, Maurer und Industriemechaniker nutzen Gerüste täglich bei ihrer Arbeit.

Lastklassen von Gerüsten

Gerüste werden nach dem Verwendungszweck in unterschiedliche Lastklassen eingeteilt. Die Lastklasse gibt dem Endverbraucher Aufschluss über das Gewicht, welches das Gerüst tragen darf. Diese Lastklassen werden in die Kategorien 1 bis 6 eingeteilt. Beachten Sie, dass die Herstellerangaben nicht überschritten werden dürfen, da Ihre Sicherheit sonst gefährdet ist.

Woran erkennt der Laie ein gutes Gerüst

Ein hochwertiges Gerüst erkennen Sie an den folgenden Merkmalen:

  • Der Rahmen bei guten Gerüsten besitzt keinen Überstand, die Verletzungsgefahr wird somit minimiert.
  • Die Längsgeländer besitzen einen integrierten Handlauf und eine Knieleiste, wodurch die Stabilität und Sicherheit verbessert wird.
  • Große Lenkrollen sind ein Muss für jede gute Rüstung. Je größer die Rollen, desto besser kann die Rüstung bewegt werden.
  • Sämtliche Streben müssen mit Schnellverschlüssen oder patentierten Verriegelungs-Systemen ausgestattet sein. Das ermöglicht ein schnelles und einfaches Ein- und Aushängen von Geländerstreben und Diagonalen. Die Verriegelung lässt sich mühelos von einer formschlüssigen in eine kraftschlüssige Verbindung umwandeln und bewirkt zugleich eine hohe Gesamtstabilität des Gerüstes.
  • Ein kompletter Geländerrahmen schließt Anwenderfehler wie das Überschreiten der empfohlenen Maximalhöhe der Plattform aus.
  • Die seitlichen Elemente zum Auf- und Absteigen sollten geriffelt sein. Somit ist auch ein sicheres Arbeiten ohne Abrutschen bei schlechtem Wetter wie Regen oder Schnee gewährleistet.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Rüstungen im Freien oder in offenen Gebäuden ist das Gerüst bei Windstärken über 6 (nach Beaufortskala) oder bei einem aufkommenden Sturm und auf jeden Fall nach Arbeitsende jeden Tages gegen ein Umfallen zu sichern.

Weitere Gerüste und Schalungen bei Unite

In unserer Kategorie Baustelleneinrichtung finden Sie neben weiteren Gerüsten und Zubehör wie Arbeitsgerüst und Fensterstütze u.a. auch Bauzäune, Betonsilos und viel mehr.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.