Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Geschenkverpackung

  Geschenkverpackung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Geschenkverpackung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Geschenkverpackung
^

Geschenkverpackungen - liebevoll und stilvoll verpacken

Geschenke hat jeder gern. Schön verpackt und mit einer Grußkarte versehen regen sie zusätzlich die Fantasie des Beschenkten an, denn er weiß ja nicht, was er bekommt. Es gibt unzählige Arten, Geschenke zu verpacken - ob ein Geschenkkarton, Folie, Geschenkpapier oder Geschenktüten, die Auswahl ist groß.

Was gehört zu einer Geschenkverpackung?

Das Geschenk, egal, worum es sich dabei handelt, wird meistens mit Geschenkpapier oder Geschenkfolie verhüllt. Diese Verpackung verziert man dann mit Schleifen, Karten und Sticker.
Da vielen Menschen das Einpacken in Papier und Folie zu aufwändig ist, stehen mittlerweile diverse Geschenktüten, Geschenkschatullen, Geschenkboxen und Präsentkartons zur Verfügung.

Aber welche Geschenkverpackung ist die Richtige?

Grundsätzlich gibt es keine falsche Geschenkverpackung. Jedoch haben sich im Handel verschiedene Geschenkverpackungen etabliert, um das Einpacken zu erleichtern.

Für Flaschen

Speziell für Flaschen sind verschiedene Flaschenpräsentkartons erhältlich. Diese bieten nicht nur eine schicke Verpackung, sondern gewährleisten auch beim Transport eine sichere Aufbewahrung.

Geschenktüten

Auch Geschenktüten gibt es speziell für Flaschen, doch die üblicheren Varianten sind Geschenktüten im Format DIN A4 und DIN A5. Schnell und einfach können unförmige Sachen nett verpackt werden. Geschenktüten sind aus einem stabilen Pappmaterial oder aus stabilerer Folie erhältlich. Auch hierbei gibt es unzählige Varianten in puncto Farbe, Größe und Design.

Geschenkpapier

Mit Geschenkpapier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Geschenke können damit entweder schlicht eingeschlagen werden oder man wendet verschiedene Falttechniken an. Bei Geschenkpapier ist die Auswahl an Farben und Mustern besonders groß. Meist ist es in Rollenform in Größen von 50 bis 70 cm Breite und einer Länge von 0,7 bis 100 Metern erhältlich.

Geschenkfolie

Klarsichtfolie eignet sich besonders für das Verpacken von Präsentkörben oder Produkte, die sofort sichtbar sein sollen wie beispielsweise Blumen.

Geschenkbänder

Das klassische Geschenkband besteht aus Stoff und ist mittlerweile durch Modelle aus Folie verdrängt wurden. Das häufig günstigere Kräuselband findet immer mehr Absatz, obwohl ein Schleife aus Stoff mittlerweile als edel gilt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.