Gummimatten – Ideale Bodenbeläge für Industrie und Gewerbe
Gummimatten sind besonders robuste, strapazierfähige und witterungsbeständige
Bodenbeläge. Sie eignen sich daher ideal für den Einsatz im Außenbereich, wo sie einen guten Dienst als
Schmutzfangmatten leisten. Sie können - je nach Modell - als Auflage auf harten Steinböden oder auf Treppenstufen platziert werden und leisten selbst bei starken Beanspruchungen, in Bereichen der Industrie und Landwirtschaft gute Dienste. Gummimatten dienen dank ihrer guten Dämpfungseigenschaften als Anti-Ermüdungs oder
Anti-Vibrationsmatte, was sich bei langem Stehen bezahlbar macht, da die Gelenke und die Muskeln geschont werden.
Welche Gummimatte soll es sein?
Die Wahl der richtigen Gummimatte sollte zunächst nach dem Einsatzort entschieden werden. Die verschiedenen Mattenarten bestehen aus unterschiedlichen Gummiarten, welche sich nicht für jeden Bereich eignen.
Gummimatten aus Nitrilgummi
Nitrilgummi ist schalldämmend und antistatisch. Zudem ist er äußerst widerstandsfähig und eignet sich Bereiche, in denen viel mit Öl, Säure oder mit Basen gearbeitet wird. Was die Reinigung angeht, so lässt sich dieses Material einfach mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel oder mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Nitrilgummi hat zudem einen entscheidenden Vorteil – er ist schwer entflammbar. Selbst Temperaturen von -30 Grad bis hin zu 70 Grad, machen dem Material nichts aus.
Gummimatten aus SBR-Gummi
Gummimatten aus SBR-Gummi sind beständig gegenüber Basen, Alkohol und Säuren. Selbst Bremsflüssigkeit kann dem Material nichts anhaben, sodass sich diese Matten ideal für den Einsatz in der Autoindustrie oder in Bereichen, in denen viel mit Schmierfetten, Benzin oder Mineralöl gearbeitet wird, eignen.
Die Funktionen
Neben den Gummimatten und Gummiläufern, die sich als Bodenschutz oder auch als Schmutzmatte eignen, sind weitere Gummimatten, wie beispielsweise Badewannen- oder Duschmatten oder Isoliermatten erhältlich.
Türmatten aus Gummi
Diese Matten verfügen über eine durchbrochene Struktur, sodass Schmutz und Nässe nach unten hin durchfallen können und so leicht abfließen. Mit einer eingearbeiteten Musterung eignen sich die Matten als idealer Blickfang.
Anti-Ermüdungsmatten
Diese Matten erleichtern das lange Stehen am Arbeitsplatz ungemein. Sie wirken dämpfend und entlasten so den Rücken und die Gelenke. Gleichzeitig wirken sie isolierend gegenüber aufsteigender Bodenkälte.
Anti-Rutschmatten
Die strukturierte Oberfläche, welche entweder aus Rillen, Riefen oder Noppen besteht, mindert bei Nässe oder Fett die Gefahr des Ausrutschens und bietet so einen sicheren Stand.
Fallschutzmatten
Diese Mattenart kann dank ihrer speziellen Verarbeitung und durch eine entsprechende Materialdicke Stürzte abfedern. Man findet sie vorrangig auf Spielplätzen und Sportplätzen.
Wabenmatten
Wabenmatten sind in nahezu allen Bereichen einsetzbar. Sie eignet sich in Verbindung mit einem Bürsteneinsatz ideal als Schmutzfangmatte, oder solo als Arbeitsplatz- oder Stallmatte.