Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: handbandsäge mafell
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handbandsäge

  Handbandsäge  (1 Angebot unter 30.821.459 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handbandsäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handbandsäge"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mafell Handbandsäge Z 5 Ec (1 Angebot) 
Die Handbandsägen Z 5 Ec ist das innovative Nachfolgermodell der legendären Z 3. Sie besticht dank des CUprex Hochleistungsmotors und der Magnesium-Druckguss-Bauteile durch geringeres Gewicht (13,7...
Mafell
925301
€ 5.434,91*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Handbandsäge
^

Die Handbandsäge für exakt rechtwinklige Schnitte

Die Handbandsäge gehört zu den Elektrowerkzeugen in der trennenden Holzbearbeitung. Sie sorgt im Gegensatz zum Sägen mit der Hand für ein gutes Schnittbild, rechtwinklige Schnitte und häufig über ein Sägeband mit Rückverzahnung. Im Gegensatz zur Kreissäge wird das Werkstück nicht auf dem Sägetisch am Sägeblatt vorbeigeschoben, sondern stattdessen die Säge mit dem Sägeband von oben auf das Werkstück herabgesenkt.

Die arbeitstechnischen Einsatzbereiche

Mit der Handbandsäge kann man diverse Arbeiten durchführen:
  • Längs- und Querschnitte,
  • Kervenschnitte und Ausblattungen,
  • Schweifen und Profilierungen sowie
  • schräge Kerven und Schifterschnitte.

Vorteile von rückenverzahnten Sägebändern

Wenn die mechanische Bremse das Sägeband blockiert hat, erleichtert das rückenverzahnte Sägeband das Zurückfahren der Säge im Holz. Ansonsten gibt es als Zubehör auch Sägebänder ohne Rückenverzahnung. Üblich sind vier Zähne per Zoll sowie Sägebandbreiten von sechs bis acht Millimeter. Teilweise hilft auch ein zweiter Griff für den Zweimannbetrieb oder ein Parallelanschlag zur Bearbeitung von Stirnhölzern weiter.

Zu bearbeitende Materialien

Mit der Handbandsäge kann man nicht nur Vollholz, sondern auch Leimbinder optimal bearbeiten. Leimbinder sind Vollholzplatten, die durch das Verleimen gegenläufiger Balken besonders stabil gemacht wurden.

Die Kühlung

Hochleistungsmotoren müssen auch bei den Sägen gekühlt werden. Hier hilft meist die Kühlluft, die zusätzlich auch zum Freiblasen der Anrisslinie genutzt werden kann.

Die Schnittgeschwindigkeit

Die Schnittgeschwindigkeit ist enorm: sie beginnt oftmals bei mehreren Metern pro Sekunde, Tendenz steigend bis 17 oder mehr Meter.

Was es zu beachten gilt

Die Handbandsäge ist ein Elektrowerkzeug und bedarf daher nicht nur in der Werkstatt, sondern auch auf der Baustelle einen 230-Volt-Stromanschluss. Von Vorteil für mobile Arbeiten sind lange Anschlusskabel. Längen sind hier von zehn Metern keine Seltenheit. Bezüglich der Leistungsaufnahme der Elektrogeräte sind die Hersteller zur Angabe der Leistung in Watt verpflichtet. Die Leistungsabgabe dagegen ist meistens nicht identisch, sondern liegt meist ein wenig niedriger, weil ein Teil der Leistung etwa in Abwärme verloren geht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.