Was gibt es beim Kauf eines Hantelscheibenständers zu berücksichtigen?
Kraftsport ist gegenwärtig eine sehr beliebte Form der Körperertüchtigung. Im Fitnessstudio findet man zahlreiche Geräte, an denen die verschiedensten Übungen für einen systematischen Muskelaufbau praktiziert werden können. Hantelübungen sind grundlegende Elemente der Körperkräftigung und können sowohl im Fitnessstudio als auch zu Hause ausgeführt werden. Um die
Hanteln bzw. die Hantelscheiben sicher zu verstauen, gibt es spezielle Vorrichtungen. Ein Hantelscheibenständer dient der sicheren Aufbewahrung der Hantelscheiben.
Ein Hantelscheibenständer beseht in der Regel aus mehreren Stangen
Damit die
Hantelscheiben sicher gelagert werden können, verfügen die meisten Ständer über Stangen, an denen man die Hantelscheiben aufhängen kann. Dies ist gegenüber einer einfachen Lagerung sicherer und zugleich platzsparender. Meist sind die Stangen etwas nach oben angewinkelt, damit die Hantelscheiben nicht herunterfallen können.
Bei den Stangen ist es wichtig, auf den Durchmesser zu achten, denn dieser muss mit dem Loch in der Hantelscheibe übereinstimmen, damit die Scheiben befestigt werden können.
Hantelscheibenständer bestehen meist aus Stahl
Die Hantelscheibenständer sind meist aus einem sehr soliden Stahl gefertigt. Einige Modelle werden zusätzlich verchromt, um die Optik zu schmücken. Man sollte sowohl auf die Stahlkonstruktion achten als auch auf die Füße des Ständers. Diese sollten rutschfest und sehr stabil sein. Meist sind die Enden der Füße mit Kunststoff versehen. Weiterhin sollte sich eine Gummierung im Ablagebereich befinden, um die Gewichte so geräuscharm wie möglich zu stationieren.
Vor dem Kauf sollte auf das Maximalgewicht geachtet werden
Bevor man sich endgültig für einen Hantelscheibenständer entscheidet, sollte unbedingt im Vorhinein das Maximalgewicht beachtet werden, denn dieses entscheidet letztlich, welche Hantelscheiben auf dem Ständer abgelegt werden können. Hierbei gibt es viele unterschiedliche Modelle. Die einen tragen 200 kg, die anderen 500.
Multifunktionalität
Einige Modelle verfügen über erweiterte Haltefunktionen. So können beispielsweise ganze
Kurzhantelsets oder
Langhanteln auf dem Ständer abgelegt werden. Diese Modelle können mehr Gewicht tragen als die einfachen Ständertypen.