Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Heber  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Heber
^

Mit dem Heber Rückenschmerzen vorbeugen

Heber als Hilfsmittel dienen dazu, Lasten auf die gewünschte Höhe zu heben oder von dort aus herunterzulassen. Heber sollen vielfach die Hebebewegungen von Menschen ersetzen oder zu ergonomisch optimalen Arbeitshöhen führen. Diese Zwecke beugen dem Rückenschmerz durch falsche Bewegung oder Tragen bzw. Heben zu schwerer Lasten vor.

Vielfache Möglichkeiten zum Einsatz der Heber

Zu den Hebezeugen gehören neben Kettenzügen, Seilwinden, Krane oder Seilzügen auch Heber. Heber sind kleine Hebezeuge, wozu zum Beispiel Hubtische, Getriebeheber, Wagenheber, Hydraulikstempel oder Luftkissenheber gehören. Heber mit Rollen lassen sich schnell an den gewünschten Platz bringen und eignen sich unter Umständen wie der Hubtischwagen oder Spindelhubtisch auch dazu, kurze Transportwege zu überbrücken.

Hubtische

Allen Hubtischen ist gemeinsam, dass man die Plattenhöhe manuell oder hydraulisch je nach zugelassener Tragkraft verstellen kann. Die Hubtechnik beruht auf mittigen Hubmasten oder Scherenglidern mit Mittelgelenk. Die Hubtische variieren zum Teil in der Tischplattenform: Eine U-Form erlaubt es das Gut mit einem Stapler aufzunehmen, während eine E-Form auf Paletten abgestimmt ist, die später mit Gabelhubwagen bewegt werden sollen.

Getriebeheber

Getriebeheber sollten in keiner Kfz-Werkstatt fehlen. Zum Aus- und Einbau von Fahrzeugteilen wie Tanks, Kupplung oder Getriebe werden die Teile auf dem Heber erst gesichert, dann abgeschraubt und auf dem Heber zur Bearbeitung an die Werkbank gerollt.

Wagenheber

Fallen an Fahrzeugen Reifenwechsel oder Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten an unteren Fahrzeugteilen wie den Querlenkern an, sind Wagenheber ideal. Hydraulische Wagenheber können sogar Lasten von bis zu 20 Tonnen bewegen und werden daher auch für Fuhrparks größerer Fahrzeuge verwendet.

Hydraulikstempel

Stempelheber bestehen aus einem Fuß, einer ausfahrbaren Stange und einem Stempelteller. Stempelheber lassen sich manuell über einen Kipphebel steuern, was die Ventilsteuerung angeht. Die Hubkraft wird durch einen Kompressor erzeugt.

Luftkissenheber

Luftkissenheber sind zum Anheben extrem niedriger Fahrzeuge geeignet, unter die kein Wagenheber passt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.