Die Forstkultursense für baumbeherrschte Ökosysteme
Unter Forstkultur versteht man einen Jungwuchs, der durch künstliche Verjüngung der Pflanzung oder Saat entstanden ist. In einem entsprechenden Forstökosystem gibt es meist baumbeherrschte Ökosysteme, die sich in zyklischen Zeitabständen wegen der Baumart und des Standortes nicht selbst organisieren können. Hier muss man sich forstwirtschaftlich um das System kümmern. Da die Baumartenzusammensetzung nicht der natürlichen Vegetation entspricht, sind fortwährend Eingriffe mittels Forstkultursensen erforderlich, wie etwa die Bearbeitung der Vegetation oder auch der Jungbestände.
Verwendungszweck
Mit der Forstkultursense können Neuanpflanzungen ausgedünnt oder aber auch lästiges Buschwerk zwischen Bäumen beseitigt werden. Wie alle
Sensen verfügt auch diese Variante über ein sehr scharf geschliffenes Blatt, das ein Abtrennen der ungewünschten Pflanzenteile mit einem Hieb erlaubt. Daher wird die Forstkultursense auch im Garten- und
Landschaftsbau gerne genutzt. Zudem kann man die Forstkultursense auch als Heidesense einsetzen oder in Gärten und Parks nutzen. Es handelt sich um ein vielfältig nutzbares
Gartengerät.
Zur Schneide
Da mit dem Gerät Buschwerk oder Jungpflanzen bearbeitet werden, genügt eine Länge der Schneide von rund 40 cm. Wie bei allen Sensen ist die Schneide leicht gekrümmt, wodurch eine bessere Schnittkraft gegeben ist. Das Material besteht aus Stahl oder Edelstahl und ist entweder gedengelt oder geschliffen. Während geschliffene Schneiden nachgeschliffen werden können, müssen gedengelte Schneiden manuell nachgearbeitet werden. Sehr oft verfügen gedengelte Schneiden über bedeutend mehr Schärfe als die geschliffenen Sorten, sind aber auch in der Anschaffung teurer. Zur Vermeidung von Verletzungen auf dem Transportweg ist eine entsprechende Hülle, die die Schneide sichert, immer vorteilhaft.
Der Griff
Die Schneide kann in einer Halterung aus Holz untergebracht sein, die in einem Griff ausläuft, der entweder gerade als Verlängerung zum Sensenrücken oder auch im 90-Grad-Winkel abgeknickt verläuft. Letztere Variante bietet dort Vorteile, wo wenig Raum zum Arbeiten vorhanden ist.
Die Vorteile der Forstkultursense
Die Forstkultursense arbeitet einfach und zugleich effektiv, da die Arbeit mit ihr keinen Strom als Antrieb benötigt und auch keinen Lärm oder CO2-Ausstoß verursacht. Die Sense ist zudem relativ klein und sehr handlich.