Hitzeschutzbekleidung ist ein Muss
Bei Hitzeschutzbekleidung differenziert man zwischen zwei Varianten. Zum einen gibt es die komplett geschlossenen Anzüge und zum anderen kann man auf einzelne Kleidungsstücke, wie beispielsweise hitzebeständige Hosen, Schürzen oderJacken zurückgreifen.
Ein Hitzeschutzanzug ist geschlossen
Der Vorteil eines
Hitzeschutzanzuges besteht darin, dass er einteilig ist und mit der Kopfhaube fest verbunden ist. Der dazugehörige Helm ist in den Anzug integriert, kann aber bei Bedarf entfernt werden. Der Helm passt in der Regel über alle Masken. Handschuhe und Stiefel werden separat angezogen.
Handschuhe und Schuhwerk
Hitzeschutzhandschuhe dienen dem Schutz der Hände und des Handgelenks. Bei Hitzeschutzhandschuhen ist darauf zu achten, dass eine hohe Beweglichkeit der Finger und der Hände möglich ist. Weiterhin sollte eine hohe Griffsicherheit gewährleistet sein, um ein Unfallrisiko zu minimieren.
Hitzebeständige Schuhe sollten rutschhemmend sein, um mögliche Stürze zu vermeiden. Bei Schuhen ist auf einen möglichst einfachen Gebrauch zu achten. Man muss sie rasch an- und ausziehen können. Das Schuhwerk sollte bequem zu tragen sein. Ein geeignetes Innenfutter erleichtert das Tragen der Schuhe enorm.
Hitzeschutzjacke
Eine
Hitzeschutzjacke dient dem Schutz des Oberkörpers. Sie sollte leicht und bequem zu tragen sein. Um eine geeignete Symbiose aus Schutz und Leichtigkeit zu erhalten, werden viele Hitzeschutzjacken aus Aluminium gefertigt. Das hitzebeständige Leichtmetall schützt den Körper und garantiert ein komfortables Tragen der Schutzausrüstung.
Hitzeschutzhose
Eine
hitzeresistente Hose dient dem Schutz des Unterkörpers. Auch hier wird auf Aluminium zur Unterstützung des Hitzeschutzes zurückgegriffen. Die Hose muss schnell an- und ausgezogen werden können, daher verfügen viele Modelle über einen Bundverschluss. Gürteltaschen dienen dem Verstauen von kleinen Arbeitsgeräten und Erste-Hilfe-Mitteln.
Weitere Hitzeschutzbekleidungen
Hitzeschutzbekleidung wird meistens mit weiteren Sicherheitsutensilien kombiniert. Ein Nackenschutz verhindert einen zu starken Hitzeeinfluss auf die Nackenpartie. Eine
Hitzeschutzschürze sichert die Vorderseite des Körpers und kann einfach und schnell angelegt werden. Sie wird durch Schulterträger gehalten. Ein Hitzeschutzmantel bietet mehr Schutz als eine Latzschürze, ersetzt aber keinen Komplettschutz, denn der Rücken bleibt ungeschützt. Armschoner schützen nur die Armpartie.