Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Hockerkocher

  Hockerkocher  (66 Angebote unter 29.245.656 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hockerkocher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hockerkocher"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hockerkocher
^

Hockerkocher - der flexibel einsetzbare Herd

Hockerkocher sind mobile Herde, die überall dort zum Einsatz kommen, wo große Mengen an Wasser, Gargut oder anderes erhitzt werden muss. Es gibt gasbetriebene Kocher und solche, die elektrisch betrieben werden.
Da Hockerkocher überall hin transportiert werden können, eignen sie sich besonders für Großereignisse wie  Veranstaltungen, Festivals oder für den Betrieb auf Märkten. Gashockerkocher sind in der Regel leichter als elektrisch betriebene Kocher. Da das Gewicht oft eine große Rolle spielt, sollte hier die richtige Wahl getroffen werden.

Stromversorgung

Die Entscheidung für einen Gashockerkocher oder einen Elektrohockerkocher hängt natürlich auch davon ab, ob am Einsatzort der Strombetrieb gewährleistet ist. In der Regel verfügen jedoch Festplätze, auf denen beispielsweise Weihnachtsmärkte stattfinden, über eine Stromversorgung.

Welche Größe soll der Hockerkocher besitzen?

Hockerkocher sind in den unterschiedlichsten Größen erhältlich und variieren zum Teil erheblich, was das Gewicht betrifft. Wird der Kocher nicht im Freien, sondern in einem Zelt verwendet, sollte die Größe entsprechend ausgewählt werden. Zudem ist darauf zu achten, dass er sicher steht. Gerade bei einem gasbetriebenen Herd besteht ansonsten die Gefahr, dass er umkippt und ein Loch in den Zeltboden brennt. Zusätzlich ist bei der Verwendung eines gasbetriebenen Hockerkochers für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu verhindern.
Für gewerblich genutzte Hockerkocher spielen die unterschiedlichsten Überlegungen eine Rolle bei der Wahl des richtigen Gerätes. Die Stabilität und die Möglichkeit, ihn leicht transportieren zu können, stellen die wichtigsten Merkmale dar. Ebenso wichtig ist die leichte Bedienung des Hockerkochers sowie die korrekte Funktion mit den gängigsten Brennstoffen. Zudem besteht bei gewerblich genutzten Hockerkochern die Pflicht, sie durch eine Schlauchbruchsicherung zu schützen. Gewerbliche Kocher sind grundsätzlich für den Innen- und Außeneinsatz nutzbar.

Mehrfachbrenner

Hockerkocher müssen großen Temperaturen standhalten und vor allem eine stundenlang gleichbleibende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Für die unterschiedlichen Ansprüche eignen sich auch Mehrfachbrenner sehr gut. Kocher mit Mehrfachbrenner decken gleich mehrere Bereiche ab und sind so für den gewerblichen Einsatz besonders gut geeignet.
Prinzipiell sollten Sie sich gut beraten lassen, bevor Sie einen Hockerkocher kaufen. Auf diese Weise erfahren Sie auch gleich alles Wissenswerte über die Reinging und Wartung des gewählten Gerätes und hilfreiche Tipps zum sicheren Transport. Eine Einweisung Ihrer Mitarbeiter sollte der ersten Benutzung erfolgen, damit der Hockerkocher auch eine lange Nutzungsdauer hat.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.