Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Holländer Schippe

  Holländer Schippe  (0 Angebote unter 28.272.214 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Holländer Schippe"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Holländer Schippe
^

Die Holländer Schaufel für das Freigraben von Wassergräben

Im Gartenbau sowie auf dem Bau und im Handwerk sind Schaufeln oftmals unverzichtbar. So eignen sich Schaufeln zum Bewegen von Schüttgut oder anderen Materialien. Ebenso können die Gartengeräte auch zum Lösen von Böden genutzt werden, wobei jedoch die richtigen Ausführungen dafür gewählt werden sollten, da die Bodenbeschaffenheiten untereinander variieren. Steht beispielsweise das Freigraben von Wassergräben an, so ist die Holländer Schaufel die beste Lösung, um die Arbeit professionell zu erledigen. Denn sie differenziert sich aufgrund ihres Aufbaus von anderen Modellen, sodass die Arbeit leicht von der Hand geht.

Warum die Arbeiten mit der Holländer Schaufel leicht zu erledigen sind

Die Holsteiner Schaufel ist aufgrund ihrer gerade verlaufenden Vorderkannte bestens zum Schaufeln von Erdmassen und ähnelt der Holländer Schaufel. Mit einer Schutzkante versehen, bleibt das Schaufelblatt über lange Zeit einsatzbereit und geschützt. Die Holländer Schaufel verfügt jedoch über eine gekrümmte, bogenförmige, nicht spitz zulaufende Vorderkannte, mit der sich lockere bis leicht feste Materialien leicht aufnehmen lassen. Auch kann die Holländer Schaufel leicht mit der Emsländer Schaufel verwechselt werden, da auch hier die Schaufelblätter ähnlich sind. Allerdings ist das Schaufelblatt der Emsländer Schaufel geschärft und bei der Holländer Schaufel stumpf.

Aufgrund ihres spezifischen Aufbaus kann die Holländer Schaufel schließlich bestens zum Umschichten von Sand oder Kies eingesetzt werden, um Wassergräben oder andere Gräben freizulegen. Die gekrümmte Oberfläche fasst zudem mehr Material als beispielsweise die Frankfurter Schaufel, da auch das Schaufelblatt bei der Holländer Schaufel im Kontrast zur Frankfurter Schaufel  größer ausfällt und tiefer gewölbt ist. Allerdings verfügt die Holländer Schaufel nicht über einen Aufbug. Ebenfalls vorteilhaft ist die Tatsache, dass das Schaufelblatt der Holländer Schaufel zum Schaufelstiel leicht angewinkelt ist. Somit lässt sich das Blatt zügig unter das lockere Material schieben, um es daraufhin anheben zu können.

Die Materialwahl – stets robust und langlebig

Ein Stiel aus Esche ist elastisch und zeitlich handelt es sich um ein festes Holz. Zudem ist es schwer spaltbar, sodass es langlebig ist und nicht splittert. Holzstiele aus Buche sind dagegen weniger flexibel und eignen sich eher für leichte Materialien. Gehärteter, pulverbeschichteter, vor Korrosion geschützter Stahl oder auch Aluminium kommt oftmals beim Schaufelblatt zum Einsatz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.