Der Hornhauthobel ist bei der Fußpflege unverzichtbar
Zur einfachen und schnellen Entfernung von
Hornhaut wird ein Hornhauthobel eingesetzt. Der praktische wird in Maniküre-Pediküre-Studios zur kosmetischen, aber auch im Bereich der medizinischen Fußpflege verwendet.
Die richtige Anwendung eines Hornhauthobels
Um den Hornhauthobel effektiv, hautschonend und auf richtige Art und Weise einsetzen zu können, ist ein vorheriges Fußbad erforderlich, welches die Haut zunächst aufweicht. Elektrische Fußmassage-Bäder oder Fußsprudelbäder sind hier aufgrund der besonders entspannenden Wirkung besonders beliebt.
Ist die Haut aufgeweicht, ist ein kurzes Abtrocknen notwendig, da Hornhauthobel lediglich auf trockener Haut zum Einsatz kommen sollten. Danach wird der Hornhauthobel vorsichtig ohne viel Druck über die betroffenen (verhornten) Stellen geführt, wodurch die Hornhaut abgetragen wird. Die Haut ist glatter und wirkt direkt gepflegter. Abschließend sollte noch eine Pflegecreme aufgetragen und einmassiert werden. Nach der Verwendung sollten die Hornhauthobel samt der
Klingen gut gereinigt werden.
Auch das gehört zur Fußpflege
Neben Hornhauthobeln und Klingen können auch
Hornhautraspeln zum Abtragen der Hautschichten verwendet werden. Im Gegensatz zum Hobel werden hier nicht mittels Klingen, sondern mit einer stark aufgerauten Raspelfläche überschüssige Hautflächen sanft abgetragen. Mit Maniküre-Pediküre-Geräte, Nagelfeilen, Nagelknipser und Nagelscheren werden die Fußnägel bearbeitet.