Huffett - ein gesunder Huf ist Basis für ein gesundes Pferd
Jeder Pferdebesitzer wünscht sich gesunde Hufe bei einem Pferd. So hat das eine Pferd von Natur aus einen kräftigen und unempfindlichen Huf, das andere dagegen bedarf mehr
Hufpflege. Das Huffett ist daher unentbehrlich in jedem Reitstall. Risse und brüchige Stellen sollen vermieden werden. Eine regelmäßige Hufpflege und Vorstellung beim Schmid verhindert intensive Kosten und Ärger für den Pferdebesitzer. Denken Sie immer daran, dass das gesamte Gewicht auf den Hufen des Pferdes lastet. Eine Pflege von außen mit Huffett erhält den Huf gesund und macht diesen geschmeidig.
Bestandteile des Huffettes
Das Huffett beinhaltet Naturwachse, Fettsäuren, Vitamine, pflanzliche Konservierungsstoffe. Sehr beliebt bei dem Huffett ist die Verwendung von Lorbeer- Johanneskraut- oder Pinienöl. Es ist in den Farben Schwarz, Grün oder hell erhältlich.
Einsatz des Huffettes
Bevor das Huffett auf den Huf aufgetragen wird, ist der Huf zu reinigen und vom groben Schmutz zu befreien. Das Fett wird mit einem Pinsel außen und auf den Hufstrahl aufgetragen. Die Anwendung sollte möglichst täglich erfolgen.
Worauf geachtet werden muss?
Das Huffett ist nur eine Möglichkeit, den Huf von außen zu pflegen. Bei täglicher Anwendung kann sich der Zustand der Hufe verbessern bzw. erhalten bleiben. Generell sollte aber auch durch die Fütterung oder Zugabe von Biotin der Huf gepflegt und diesem die notwendigen Stoffe zur Verfügung gestellt werden. Das Huffett ist ein Pflegemittel. Bei zu starken Brüchen und Rissen oder Huferkranken sind der Tierarzt und ein Schmied zu Rate zu ziehen.
Nähere Produkte zum Thema Tiere finden Sie unter
Tierbedarf.