Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hybrid-Vakuumpumpen

  Hybrid-Vakuumpumpen  (0 Angebote unter 28.274.283 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Hybrid-Vakuumpumpen"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Hybrid-Vakuumpumpen
^

Hybrid-Vakuumpumpen als ideal kombinierte Pumpentypen

Das Wort „Hybrid“ ist aus dem Lateinischen „hybrida“ abgeleitet, was Mischling bedeutet. Gemeint sein kann aber nicht nur eine Kreuzung, sondern auch eine Bündelung verschiedener Komponenten, wie es bei Hybrid-Vakuum-Pumpen der Fall ist. Hier sind meist eine zweistufige Drehschieberpumpe mit einer Chemie-Membranpumpe aus korrosionsresistenten Materialien kombiniert worden. Die Pumpen werden dazu benötigt für Versuchsvorgänge Vakuum in Systemen durch Absaugen der Luft oder Gase herzustellen.

Wo man Hybrid-Vakuumpumpen findet

Die Einsatzbereiche sind recht vielfältig: man denke hier an Gefriertrocknung, Destillation, Vakuumtrockenschränke, Verdampferzentrifugen oder Konzentratoren.

Vorteile der Kombination unterschiedlicher Pumpentypen

In der Kombination der Membranpumpe mit der Drehschieberpumpe findet man den Vorteil, dass die Membranpumpe permanent dazu in der Lage ist, den Ölkasten der Schieberpumpe zu entleeren, was hilft, Kondensationsprobleme im ölgedichteten Bereich  bei einer Vielzahl kondensierender und korrosiver Dämpfe erheblich einzudämmen. Im Prinzip werden die Vorteile der Chemie-Membranpumpe mit denen des niedrigen Endvakuums der zweistufigen Drehschieberpumpe kombiniert. Chemie-Membranpumpen dienen oft dazu, chemisch aggressive Gase oder Dämpfe ab- oder umzupumpen. Membranpumpen selbst sind ölfrei, benötigen kein Wasser und bilden weder Altöl noch Abwasser. Drehschieberpumpen, auch Flügelzellenpumpen genannt, sind Verdrängerpumpen für Gase und Flüssigkeiten mit Saug- oder Druckaufgaben. Oft rotiert ein Innenzylinder in einem statischen Außenzylinder zwischen Ein- und Auslass. Es wird eine erhebliche Menge Öl als Schmiermaterial benötigt, weshalb die Pumpen in Laborkreisen als Ölpumpen bezeichnet werden.

Zu den Eigenschaften

Oftmals handelt es sich bei den Hybrid-Vakuumpumpen um elektrisch betriebene tragbare Vakuumpumpen mit einem Gesamtgewicht von um die 25 Kilogramm. Das Stromkabel genügt meist um die nächste Steckdose in der Nähe zu erreichen. Wie bei allen Pumpen spielt zudem die Ansaugleistung, der Endpartikel- und Endtotaldruck im Vakuumbereich eine wichtige Rolle. Zur Planung des genauen Standorts neben anderen Elementen wie Vakuumtrockenschränken ist es hilfreich auf die Außenmaße zu achten, um den Platzbedarf abzuschätzen. Wichtig ist auch der Anschluss auf der Druckseite: ein Kleinflansch oder eine Saugwelle sind keine Seltenheit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.