Übersicht | "Hydraulik-Kolbendichtung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HAZET Kolbendichtung 9037N-2-022/2 (8 Angebote) Kolbendichtung Für 9037 N-2 Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Be... |
|
ab € 10,63* pro Stück |
| |
Nutring NA 150, 32 x 24 x 5,5 Freudenberg-Nr. 84519 (1 Angebot) PRODUKTBESCHREIBUNG Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen. PRODUKTVORTEILE Einfachwirkende Kolbendichtung, vorzugsweise f... |
|
ab € 8,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,0233* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,95* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 3,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 48,38* pro Stück |
| |
291SN21-12X20X5 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 21 Breite: 5 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschw... |
|
ab € 1,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,71* pro Paket |
| |
|
Trelleborg Sealing Profiles 200000008277 |
ab € 94,6195* pro 5 Sätze |
| |
|
M & M International 54912700A |
ab € 28,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,64* pro Paket |
| |
|
|
ab € 5,20* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema hydraulik kolbendichtung | | | Die Hydraulik-Kolbendichtung – Dicht ist dicht
In der Antriebstechnik spielen Hydraulik- und Pneumatiksysteme eine wichtige Rolle. Eine Kraftübertragung in Bewegung erfolgt hier in geschlossenen Systemen entweder mittels einer Flüssigkeit oder Druckluft. Leckagen dürfen nicht auftreten, sonst entschwindet die Kraftübertragung. Gerade bei Hydrauliksystemen kommt zum Flüssigkeitsantrieb auch noch eine Schmierung mit einem Arbeitsmedium hinzu, wobei sich diese zwei Stoffe auch nicht mischen dürfen. An beweglichen Elementen des Systems, wie etwa bei den Kolben, ist daher auf eine besondere Dichtigkeit Wert zu legen. Hier sind – im Rahmen der Dichtungstechnik - wegen der Bewegung des Elements überwiegend Rotationsdichtungen mit runden Querschnitten im Einsatz.
Zur Übersicht über diverse Bauweisen
Wie eine Hydraulik-Kolbendichtung funktioniert, kann man sich leicht vorstellen, wenn man weiß, das ein zylindrisch geformter Kolben in einem Zylinder bewegt werden kann, um das Innenvolumen zu verändern. Hierbei kann man sich auch schon ausmalen, dass es je nach Verwendung zwei unterschiedliche Dichtungsarten als Dichtungsringe zwischen Zylinder und Kolben geben muss. Bei Variante eins liegt ein Dichtungsprofil oder auch die Dichtungslippe mit rundem Querschnitt außen um einen stabilen Ring herum, auch „Rimseal“ genannt, der am Kolben befestigt wird, während bei Variante zwei das Dichtungsprofil innen im Ring liegt, auch „Stepseal“ bezeichnet, und zur Befestigung mit der Außenseite in einer Nut am Zylinder vorgesehen ist. Die passende Variante wird also durch das verwendete Kolben-Element bestimmt.
Weitere Eigenschaften
Der Abstand zwischen dem Kolben-Außendurchmesser unda dem Zylinder-Innendurchmesser ergibt die erforderliche Nutbreite, die man abdecken muss. Auch hier gilt wieder wegen der Verformbarkeit des Dichtungsmaterials nicht auf zu kleine Maße zu setzen. Je nach Größe variiert auch der Anpressdruck und der Abrieb am Material.
Die Materialien
Hydraulik-Kolbendichtungen sind vom Material her an Hydraulikflüssigkeiten ebenso ausgerichtet wie an der Art der abzutrennenden Arbeitsmedien im System. Daher bestehen Hydraulik-Kolbendichtungen aus einem festen Ring aus einem Material und einem weicheren runden Dichtungsprofil außen oder innen herum. Die Materialien werden als Dichtungs-Werkstoffe bezeichnet.
|
|