Hydrowascher - Bodenpflege auf höchstem Niveau
Mit einem Hydrowascher nutzen Sie die volle Energie des Wassers beim Putzen aus. Mit einer solchen
Bodenreinigungsmaschine erledigen Sie die gesamte Bodenreinigung im Innen- oder Außenbereich in einem Arbeitsgang. Es wird eingeweicht, aufgelöst, abgesaugt und getrocknet. Das besonders leichte Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf glatten, strukturierten und textilen Oberflächen wird möglich. Fast jeder Bodenbelag kann mit dem Hydrowascher gründlich gereinigt werden. Durch die Einsatzmöglichkeit von Dampf, die einige Geräte bieten, und die rotierenden Bürsten stellt dieses Reinigungsgerät jeden
Nass- und Trockensauger in den Schatten.
Die Kraft des Wassers
Während Sie unter Einsatz des Wassers eine optimale Reinigung bei herkömmlichem Verschmutzungen erzielen, kommt Dampf aktivierend bei groben und hartnäckigen Verschmutzungen zum Einsatz. In Kombination mit den rotierenden Bürsten des Hydrowaschers wird jede auch noch so starke Verschmutzung nach kurzer Anlöszeit einfach und ohne Mühen entfernt. Öle, Fette und angetrocknete Verschmutzungen lassen sich mit Dampf oder Wasser perfekt lösen. Tiefengründliche und flächendeckende Reinigungsergebnisse werden erzielt. Prüfen Sie anhand der vorhandenen Verschmutzungen, ob Sie ein Gerät mit Dampffunktion benötigen.
Der Tank des Hydrowaschers
Achten Sie bei der Auswahl des Waschers darauf, dass die Bodenreinigungsmaschine über einen ausreichend großen und leicht zu entnehmenden Frisch- und Schmutzwassertank verfügt. Einfaches Entnehmen erleichtert Ihnen die Gerätereinigung und das Nachfüllen. Ein ausreichend großes Fassungsvermögen verhindert ein ständiges Unterbrechen der Reinigungsarbeiten auch bei großen Flächen. Grundsätzlich gilt: Je größer die zu reinigende Fläche, umso größer sollte auch der Tank gewählt werden.
Die Bürsten des Hydrowaschers
Damit der Hydrowascher seiner Aufgabe optimal nachkommen kann, werden rotierende
Bürsten eingesetzt, die neben dem Absaugen eine zusätzliche mechanische Reinigungsfunktion wahrnehmen. Dadurch wird es möglich, die Reinigung des Bodens gründlich und bis in die Tiefe vorzunehmen. Auch unebene und strukturierte Bodenbeläge können hervorragend gereinigt werden. Sinnvoll ist es, höhenverstellbare Bürstensysteme zu wählen, um eine individuelle Anpassung der Reinigungsmaschine vornehmen zu können.
Arbeitsbreiten
Die passende Arbeitsbreite des Hydrowaschers wählen Sie gemäß Ihren Anforderungen. Breite Geräte sind optimal für große Flächen geeignet, stoßen aber bei schmalen Durchgängen schnell an ihre Grenzen. Schmalere Geräte sind für verwinkelte und mit Mobiliar versehene Reinigungsgebiete optimal geeignet. Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, dass eine Reinigungswirkung bis an den Rand des Reinigungskopfes möglich wird, damit auch die Ecken ordentlich geputzt sind. Damit Sie an Flexibilität gewinnen, werden bei großen Geräten häufig Deichseln eingesetzt. Ein größerer Bewegungsfreiraum und ein kleinerer Wendekreis werden damit erzielt und das Gerät kann besser manövriert werden.