Hygienepapier - hygienisch und immer griffbereit
Hygienepapier kommt fast überall zum Einsatz. Egal, ob im Haushalt, in der Gastronomie,
in Firmen oder in Krankenhäusern - das Anwendungsspektrum groß.
Toilettenpapier
Das bekannteste Hygienepapier ist das Toilettenpapier, auch genannt
WC-Papier. Es ist unverzichtbar, da selten ein Bidet vorhanden ist. Erhältlich ist
Toilettenpapier in trockener und feuchter
Ausführung. Ein Qualitätsmerkmal sind auf jeden Fall die Anzahl der Lagen,
angefangen von einer bis hin zu fünf Lagen. Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, desto höherwertig ist es
im Allgemeinen und desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel.
Die meist verwendete Variante in privaten Haushalten,
Hotels und Restaurants ist das dreilagige Toilettenpapier in der Ausführung weiß und weich.
In Raststätten, auf Autobahnen und in öffentlichen WCs hingegen sind aufgrund des erhöhten
Personenverkehrs eher einlagige, naturfarbene Großrollen
aus Kostengründen gebräuchlich.
Papierhandtücher
Überall dort, wo viele Menschen zusammen treffen, werden Papierhandtücher empfohlen,
die nur einmal benutzt und danach entsorgt werden. Sie sind sehr saugfähig und eignen sich besonders in öffentlichen
Einrichtungen zum Trocknen der Hände. Ähnlich wie bei WC-Papier gibt es auch hier Qualitätsunterschiede.
Besonders die Lagenanzahl und das verwendete Material sind dafür ausschlaggebend. Aufgrund der bequemen
Einzelentnahme der Papierhandtücher aus dem dafür vorgesehen Handtuchhalter,
sind sie besonders hygienisch und benutzerfreundlich.
Hygiene ist das A und O, dies gilt vor allem bei der Handreinigung.
Taschentücher
Taschentücher aus Zellstoff sind die schnellen Helfer bei Schnupfen.
Immer griffbereit und in handlichen Abpackungen passen sie in jede Tasche oder sind in bequemen
Spenderboxen für zu Hause erhältlich. Nach Gebrauch werden Papiertaschentücher einfach entsorgt.
Mittlerweile haben Taschentücher aus Zellstoff Stofftaschentücher vom Markt fast vollständig verdrängt.
Aus diesem Grund ist die Vielfalt an Taschentücher aus Zellstoff enorm gewachsen. Sie reicht
von verschiedenen Aufdrucken bis hin zur Tränkung mit diversen Ölen wie zum Beispiel Menthol
für eine freie Nase oder Aloe Vera, damit die Nase nicht wund wird.
Kosmetiktücher
Kosmetiktücher dienen vor allem zum Abschminken oder zum
Aufnehmen überflüssiger Cremes. Sie sind sehr praktisch für unterwegs oder in
Krankenhäusern für die Säuglingspflege geeignet, da sie eine weiche, aber gleichzeitig
reißfeste Oberfläche besitzen und dadurch die Haut nicht reizen. Kosmetiktücher
sind benutzerfreundlich verpackt, dass jeweils nur ein Tuch aus der Spenderpackung
gezogen werden kann.
Spezielle Hygienetücher
Neben den üblichen Hygienepapieren existieren noch verschiedene andere spezielle Hygienetücher
wie Ärztekrepp, Handtuchrollen oder
Toilettensitzauflagen.
Erfrischungstücher
Erfrischungstücher sind einzeln
verpackte Tücher zum Abtupfen des Gesichts und der Hände zwischendurch. Sie eignen sich
hervorragend für Arbeit, Freizeit oder auf Reisen. Deswegen sind sie eher in kleinen Abpackungen zwischen
fünf und zehn Stück erhältlich.
Handreinigungstuch
Die Feuchttücher zur hygienischen Händedesinfektion sowie
zur Hautreinigung sind bereits mit einer antibakteriellen Flüssigkeit getränkt und somit
direkt einsatzbereit, vor allem wenn gerade kein Wasser zur Hand ist. Die meisten
Handreinigungstücher
sind mit einer Kodan-Lösung durchsetzt, welche eine ausgeprägte
Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren aufweist. Sie trocknen schnell
und entfernen auch hartnäckigen Schmutz.
Für eine schnelle Nutzung und damit die Tücher nicht austrocknen, werden sie in einer
dichten Spenderdose geliefert.