Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  >  > Industrie-Seifenspender

  Industrie-Seifenspender  (24 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Industrie-Seifenspender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Industrie-Seifenspender"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Industrie-Seifenspender
^

Robuste Industrie-Seifenspender für saubere Hände

Ein Industrie-Seifenspender ist ein meist an der Wand befestigter Seifenspender. Er ist an die Anforderungen von Industriebetrieben angepasst. Unterschieden werden die Geräte nach ihrer Ausführung, dem Fassungsvermögen, der Bedienung und ihrer Wartung. Eingesetzt werden Industrie-Seifenspender in der Industrie und Landwirtschaft, im Handwerk und überall dort, wo mit viel Handschmutz zu rechnen ist.

Merkmale von Industrie-Seifenspendern

Wo beruflich hart angepackt wird, machen sich die Mitarbeiter meist auch die Hände schmutzig. Deren Reinigung gelingt leicht mit einem guten Reinigungsmittel und dem dazu passenden Dosierspender. Spezielle Industrie-Seifenspender eignen sich anders als viele andere Spender für die Nutzung eines Handreinigungsmittels mit Granulat oder anderen Reibemittelzusätzen. Sie verfügen über ein robust gefertigtes Gehäuse. Die Geräte arbeiten praktisch tropffrei und dosieren die Reinigungsflüssigkeit wirtschaftlich. Die Entnahme der Seife erfolgt einhändig mittels Drucktaste, Hebel oder Bügel.

Ausführungen und Fassungsvermögen

Einen Industrie-Seifenspender erhalten Sie einzeln, als Doppelspender und als Reihenspender mit mehreren Behältern. Diese nutzen Sie je nach betrieblichem Bedarf mit Produkten zum Hautschutz, der Hautreinigung und der Hautpflege. Ein dreiteiliger Reihenspender eignet sich für die Umsetzung eines betrieblichen Hautschutzplans. Je nach Betriebsgröße und möglichen Wartungszyklen bieten sich Spenderbehälter mit unterschiedlich großem Fassungsvermögen für Seife an.

Bedienung und Wartung von Industrie-Seifenspendern

Bei der Bedienung von Seifenspendern wird auf unterschiedliche Konzepte gesetzt. Gemeinsam ist ihnen die Einhandbedienung zur Entnahme von Handreinigungsprodukten aus den Geräten. Dies geschieht entweder durch eine Drucktaste, einen Hebel oder einen Bügel. Die Betätigung der Taste erfolgt durch Drücken mit einem oder zwei Fingern. Ähnliches gilt für einen Bügel, er wird unter das Gerät geschoben. Ein oben angebrachter Bedienhebel ermöglicht die Bedienung mit dem Ellenbogen oder Unterarm. Der Inhalt des Spenders, meist handelt es sich um Reinigungsseife wird an der Unterseite ausgegeben.

Meist verfügen die Spender über ein Schloss als Diebstahlschutz, das zum Auffüllen neuer Reinigungsflüssigkeit aufgeschlossen wird. Bei einfachen oder kleinen Modellen füllen Sie Seife aus einem großen Behälter direkt in den Spender nach. Gehobene Modelle und solche mit größerem Fassungsvermögen lassen sich leichter befüllen. Für diese gibt es Kartuschen, die beim Wechsel komplett in den Seifenbehälter eingesetzt werden. Ob bereits nachzufüllen ist, lesen Sie bei Modellen mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle von außen ab. Fehlt das Sichtfenster, ist das Gehäuse zu öffnen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.