Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Industriescharniere

  Industriescharniere  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Industriescharniere
^

Industriescharniere sind besonders robuste Scharniere

Industriescharniere für überdimensionale Türen oder Tore auf Industriegeländen sind relativ große, robuste und massive Scharniere, die den besonderen Anforderungen im Industriebereich standhalten. Industriescharniere werden aber auch in großen Stückzahlen angeschafft, wenn Waren für den Transport in Holzkisten verpackt werden müssen oder wenn Maschinen und Anlagen gebaut werden, die eine bewegliche Verbindung zweier Ebenen benötigen wie für den Metallgehäusebau die Verbindung von Scharnier und Montageplatte.

Bänder und Scharniere

Bänder kann man im Gegensatz zu Scharnieren aushängen. Verunsicherung über diese Abgrenzung gibt es immer wieder durch die Verwendung umgangssprachlicher Bezeichnungen wie etwa Klavierband für Stangenscharnier.

Das Aufsatz-, und Objektband sowie das Konstruktionsband

Diese Bänder dienen der Befestigung von Türen und Toren durch Schraubbefestigung. Im Gegensatz zum Aufsatzband wird das Konstruktionsband fest mit Türen oder Toren verschweißt.

Das Kistenband

Das Kistenband wird verwendet, um einen Deckel an einer Kiste zu befestigen. Damit man sich beim Transport nicht verletzen kann, endet dieses Band auf beiden Seiten außen in einem leichten Bogen.

Das Lappenband,  Sprossenband, Tischband

Das Lappenband lässt aufgrund seiner besonderen, fast z-förmigen Form die Befestigung von überfälzten Türen oder Fenstern zu. Das Sprossenband besteht aus schmalen Befestigungsblättern und ist für Fenster vorgesehen. Das Tischband dient der schwenkbaren Befestigung zweier Tischplattenhälften derart, dass man eine Hälfte nach oben auf die andere Platte klappen kann,

Profilrollen

Profilrollen sind die Verbindungsstifte der Bänder. Höhe und Durchmesser muss zum jeweiligen Band passen.

Das Standardscharnier und Stangenscharnier

Das Standardscharnier besteht aus zwei schmalen, gelochten Platten, die in Längsrichtung durch ein Gelenk verbunden sind. Das Stangenscharnier zeichnet sich durch seine Länge der gelochten Platten aus, die oft bei 60, 90 oder 120 Zentimeter liegt. Der Vorteil des Stangenscharniers ist eine durchgehende Verbindung zweier Ebenen.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.