Die mehrpolige Steckverbindung
Im Bereich
Kabel, Stecker und Verbinder gibt es neben Klemmleisten und Steckverbindungen für
Leiterplatten oder Koax-Kabel und anderem auch den Bereich der mehrpoligen Steckverbindungen. Mehrpolige Steckverbindungen kommen zum Beispiel im Bereich Telekommunikation als TAE-Stecker bzw. Anschlussbuchse vor. Es gibt noch mehr Bereiche, in denen mehrpolige Steckverbinder gefragt sind. Die Formen variieren zum Teil. Vielfach sind die Eigenschaften der Steckverbindungen - wie bei AMP-Steckverbindungen- für deren Einsatz entscheidend, wenn ein Steckverbinder IP67 (wasserdicht), Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit oder Motorenöl bietet und damit die Normen IEC 529 und DIN 40050 IP 67 erfüllt. Solche AMP-Steckverbinder gibt es in der Steuerung von Feldbussen in der Produktion.
Arten mehrpoliger Steckverbindungen
Buccaneer Stecker
Bei dem
Buccaneer Stecker handelt sich um von der Umwelt gegen Wasser abgedichtete Rundsteckverbinder, die für raue Umgebungen konzipiert sind. Einige Modelle verfügen über eine Außenverschraubung. Die Stecker dienen für ein- bis dreiphasige Anwendungen im Bereich Abwasser, im Wasser, im Bereich Hoch- und Tiefbau, in Gas- und Erdölwerken, für den Anschluss von Außenbeleuchtungen und sonst in der Industrie.
Der CPC Steckverbinder
Der Name
CPC Steckverbinder kommt von „Circular Plastic Connector“, kurz CPC, was so viel bedeutet wie runder Plastikverbinder. Die Steckverbinder werden in der Industrie bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Was hier der Vorteil ist, die Steckverbinder können von minus 55 Grad bis plus 125 Grad eingesetzt werden.
Die HTS-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder gibt es als Buchsen- und Steckereinsätze. Neben dem Einsatz unter rauen Bedingungen in der Industrie wird der Standard in der Bahntechnik genutzt. Der HTS-Steckverbinder wird daher Industriesteckverbinder bezeichnet.
Der Metalok Bantam Steckverbinder
Hier handelt es sich um mehrpolige Rundstecker. Die Verbinder werden an den Kabeln bzw. Leitern festgecrimpt. Crimp-Buchsen und Crimp-Stecker werden mit angeboten. Es gibt auch Rundstecker als Flanschdosen.