Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Infantometer

  Infantometer  (3 Angebote unter 27.963.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Infantometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • Seca (3)
Funktionen
☐
Übersicht

"Infantometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
seca 416 Infantometer zur Messung von Säuglingen+Kleinkinder (2 Angebote) 
seca 416 Infantometer  Infanometer seca 416 zur stationären Längenmessung von Säuglingen und Kleinkindern Spezifikationen zum Säuglingsmessstab seca 416 Liegefläche muldenförmig Fußanschlag mit Fes...
Seca
4161721009
ab € 322,91*
pro Stück
 
 Stück
seca 417 Infantometer (2 Angebote) 
leichtes platzsparenden und stabiles Messbrett zur Längenmessung von Säuglingen und Kleinkindern von 10 - 100 cm, Teilung 1 mm
Seca
4171721009
ab € 161,24*
pro Stück
 
 Stück
seca 416 Infantometer mit erhöhten Seitenrändern und zweigleisig geführter Fußstütze, mit Wandaufhängung (1 Angebot) 
seca 416 Infantometer mit erhöhten Seitenrändern und zweigleisig geführter Fußstütze, mit Wandaufhängung
Seca
4161721
ab € 385,21*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Infantometer
^

Infantometer - Säuglinge messen leicht gemacht

Beim Kinderarzt und im Krankenhaus ist die Beobachtung und Beurteilung des Längenwachstums von Geburt an ein wichtiger Punkt, der bei keiner Routineuntersuchung fehlen darf. Durch die konsequente und präzise durchgeführte Längenmessung ab dem Säuglingsalter werden Wachstumsstörungen frühzeitig erkannt und können therapiert werden. Damit bereits bei Kleinkindern und Säuglingen ein genaues Messergebnis erzielt werden kann, nutzt man Infantometer in der Diagnostik. Die Längenmessung im Liegen ist bei Säuglingen unumgänglich und ein Infantometer sorgt dafür, dass diese Position zur Messung herangezogen werden kann, wodurch man genaue Ergebnisse erzielt.

Keine Chance für Zappelphilipp

Infantometer der neuen Generation sind nicht nur einfache Messbretter, sie sind gewölbt und haben erhöhte Ränder. Durch eine ausreichend große Liegefläche können Kinder verschiedener Altersstufen gemessen werden. Vom Säugling bis hin zum zweijährigen Kleinkind sind zuverlässige Messungen möglich. Das Kind wird einfach in die Liegeschale gelegt und zwar so, dass der Anschlag am oberen Ende berührt und der untere Anschlag an das andere Ende herangeschoben wird. Abgerundete Ecken und Kanten schützen vor Verletzungen. Schnell und zuverlässig ohne langes Stillstehen oder Warten ist die Messung abgeschlossen und das Ergebnis kann abgelesen werden. Durch die einfache Positionierung kommt es zu sehr geringen Abweichungen im Messergebnis. Abweichungen von weniger als zwei Mitllimetern sind bei ergonomisch geformten Infantometern durchaus Standard.

Versorgung des Infantometers

Ein Infantometer mit erhöhten Rändern kann ideal genutzt werden, um bei der Untersuchung die Positionierung des Kindes bei der Längenmessung gleichermaßen mit weiteren Untersuchungsschritten und der Versorgung des Kindes zu verbinden. Sicherer Halt in der Liegeposition und ein feststellbarer Fußanschlag machen es möglich, das Messergebnis später zu notieren und erst alle weiteren wichtigen Untersuchungsschritte oder Versorgungsmaßnahmen zu treffen. Egal, wie heftig das Baby auch strampelt, es liegt sicher in der Mulde des Infantometers und der arretierte Messbalken verrutscht nicht.

Der Messbereich des Infantometers

Der Messbereich gibt an, wie groß das Kind maximal sein darf, um mit dem Infantometer gemessen werden zu können. Selbst die Körperlänge von Frühchen kann damit ohne großen Aufwand bestimmt werden. Wenn man die allgemeingültigen Wachstumskurven von Babys betrachtet, stellt man schnell fest, dass in der Regel ein Messbereich von einem Meter ausreicht, um Kinder bis zu einem Alter von zwei Jahren zu messen.

Skala und Skalierung

Die Teilung bringt es auf den Punkt. Je kleiner die Schritte auf der Skala, umso genauer kann das Ergebnis abgelesen werden. Eindeutige Kennzeichnungen durch Pfeile oder Linien sollten beim Ausweisen des Messergebnisses vorhanden sein. Klare, gut lesbare Skalierungen mit einem hohen Kontrastverhältnis sorgen für ein einfaches, schnelles und präzises Ablesen des Untersuchungsergebnisses. Damit auch nach mehrmaligem Gebrauch eine gute Ablesbarkeit gewährleistet ist, achten Sie darauf, dass die Skalenbeschriftung wischfest, kratzfest und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist.

Leichte Reinigung

Infantometer werden in der Gesundheitsvorsorge sowie in der Gesundheitsversorgung genutzt. Da an die medizinischen Geräte und Produkte besondere Anforderungen bezüglich der Sauberkeit und Hygiene gestellt werden, achten Sie auf leicht zu reinigende Oberflächen, also glatte Flächen, die gegen Chemikalien und vor allem gegen Desinfektionsmittel beständig sind.

Mobilität

Das Gewicht und die Abmessungen des Infantometers spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, ein Stück mehr Mobilität zu gewinnen. Zusammenklappbare, einfache Exemplare gewährleisten, dass beispielsweise Hebammen immer mit dem nötigen Messinstrument ausgerüstet sind und die Länge des frisch geborenen Säuglings exakt bestimmen können. Achten Sie auch bei den gehobeneren Varianten darauf, dass das Eigengewicht nicht zu hoch ist. Mehrere Behandlungszimmer können dann leicht durch das Umstellen des Infantometers abgedeckt werden.
Für Fälle, in denen besonders wenig Platz vorhanden ist, können auch so genannte Messmatten verwendet werden. Diese werden einfach aufgerollt und stellen dann ein flaches, aber dennoch funktionstüchtiges Messgerät zur Verfügung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.