Das Infrarot Aufschlusssystem ist ideal für schnelle Aufschlüsse
Im Gegensatz zu Heizblocksystemen vermeiden Infrarot-Aufschlusssysteme lange Aufheiz- und Abkühlphasen, etwa wenn es in der
speziellen Analytik im Bereich von Lebens- und Futtermitteln oder von Wasser und Abwasser für eine schnelle Bestimmung des Stickstoffanteils nach der Kjeldahlmethode geht. Auch andere Hochtemperatur-Aufschlüsse sind möglich. In der Wasser- und Abwasseranalytik wird meist der TOC-Wert als Gesamtwert aller organischen Kohlenstoffe ausgewertet. Mittels Hochtemperatur kann man auch schwer oxidierbare Verbindungen sicher aufschließen.
Anwendungsbereiche von Infrarot-Aufschlusssystemen
Ein Infrarot Aufschlusssystem kann als Beispiel mit Lampen mit 1.500 Watt Leistung innerhalb einer Minute Temperaturn bis zu 830 Grad Celsius erreichen.
Das System
Die Aufschlussgläser hängen im Einsatzgestell und berühren mit den Rundböden eben keine Heizplattendellen. Somit sind die Gläser auch nicht bzw. weniger Bruchgefährdet als beim Einsatz in Heizblocksystemen. Wichtig sind Anzahl und Fassungsvermögen der
Aufschlussgefäße, die im Infrarot Aufschlusssystem untergebracht werden können. Hier kann man mit diversen Einsätzen unterschiedliche Gefäßgrößen und -anzahlen unterbringen.
Die Heizquelle
Hier handelt es sich meistens um hochwertige Quarzglas-Infrarot-Heizquellen, die den Vorteil bieten eine Probe gleichmäßig zu erwärmen, sogar dann wenn man mit doppelreihiger Anordnung in Einsatzgestellen arbeitet. Man kann die Lampen so positionieren, dass auf allen Probeplätzen identische Temperaturen erreicht werden. Im Gegensatz zu einer Blockheizquelle, wo nur der Boden der Aufschlussgefäße gewärmt wird, sind die Infrarotlampen so positionierbar, dass der gesamte Inhalt des Gefäßes angestrahlt wird. Zudem ist auch kein Vorheizen des Infrarot Aufschlusssystems erforderlich. So kann man je Aufschluss ca. 20 bis 30 Minuten Zeit sparen, was bei hohen Probezahlen durchaus zur mehr Effizienz verhilft. Gleichzeitig wird auch Strom gespart.
Die Automatisierungsstufen
Je nach Wunsch kann man das Infrarot Aufschlusssystem zur manuellen Bedienung oder aber in Stufen bis zu 9 Programmen einstellbar erhalten. Ob letzteres gebraucht wird, hängt natürlich meistens von der Aufgabenauslastung des entsprechenden Labors ab.