Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Inkontinenz-Windeln

  Inkontinenz-Windeln  (584 Angebote unter 28.277.859 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Inkontinenz-Windeln“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Inkontinenz-Windeln"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Inkontinenz-Windeln
^

Inkontinenz-Windeln - hilfreich und sicher

Inkontinenz bedeutet, dass eine Person die Ausscheidung von Urin oder Stuhl nicht steuern und damit nicht zurückhalten kann. In diesem Fall helfen Inkontinenz-Windeln, die Lebensqualität wiederherzustellen. Man kann am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ohne aufzufallen und zu leiden. Von Vorteil ist, wenn der Nutzer mit der Art der Windel selbst umgehen kann, um sich seine Selbständigkeit zu erhalten. Ist das nicht der Fall, muss eine Pflegeperson die Windel schnell und unkompliziert wechseln können.

Wann Inkontinenz-Windeln genutzt werden

Inkontinenz-Windeln werden bei Menschen eingesetzt, die mit einer mittleren bis starken Blasenschwäche längere Zeiträume überbrücken müssen, beispielsweise die Nachtruhe oder auf Reisen. Sie gehören zum unverzichtbaren Krankenhausbedarf. Inkontinenzeinlagen würden in diesen Fällen keinen ausreichenden Schutz bieten. Da die Windel einen Rundum-Schutz bietet, kann sie auch bei Stuhlinkontinenz verwendet werden. Inkontinenz kann aufgrund seelischer Probleme auftreten oder organisch bedingt sein. Teilweise unterstützt daher eine medikamentöse Behandlung, die Beschwerden zu lindern bzw. ist auch ein Beckenbodentraining geeignet, um die Kontrolle über den Blasenschließmuskel wiederzugewinnen. Eine Bett-Saugunterlage gibt über Nacht zusätzlichen Hygieneschutz.

Inkontinenz-Windeln im Pflegebereich

In Pflegeheimen und für Pflegepersonal ist es wichtig, die Windeln schnell wechseln zu können. Daher wird hier viel auf seitliche Verschlüsse gesetzt. Zudem gibt es zum Vorteil desorientierter Personen auch integrierte Nässeindikatoren, die anzeigen, wann ein Wechsel der Inkontinenz-Windeln erforderlich ist.

Die Arten der Inkontinenz-Windeln

Es gibt feuchtigkeitsdichte Hosen oder Slips, die aus Gummi oder einem textilartigen Material bestehen und über ein integriertes Saugmittel verfügen. Hier ist nach Gebrauch die Windel komplett zu wechseln. Je nach optischer Verarbeitung kann man diese Windeln unter der Unterwäsche oder als Unterwäscheersatz tragen.
Eine andere Variante sind Hosen, die seitwärts verschlossen werden und in die eine Windel eingelegt werden kann. Die Hose kann so beispielsweise für eine Verpackungseinheit an Windeln genutzt werden, bevor sie getauscht wird. Andere Hosen werden am Bauch durch ein Band zusammengefasst oder mittels Klebestreifen am Körper befestigt.

Passend und unauffällig

Die Inkontinenz-Windeln sind in der passenden Größe anzulegen, wobei als Anhaltspunkt meist der Bauch- bzw. Hüftumfang gemessen wird. Dehnbare Bündchen an den Beinen sind bequem und trotzdem dicht. Das Saugmittel besteht heutzutage meist aus einem Granulat, das die Feuchtigkeit umschließen kann und damit zum einen eine Rücknässung und Wundreiben vermeidet und zum anderen auch einen Geruchsschutz bietet. Das Granulat ersetzt die früher notwendigen mehreren Textilschichten und Saugmaterial wie Watte, weshalb die Polsterung unter der Kleidung nicht mehr optisch auffällt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.